VEAB in application
© Festo SE & Co. KG
Application with VEAB
Example of a Controlled Pneumatics application: web tension control with proportional-pressure regulator VEAB
Closed control loop
© Festo SE & Co. KG
Closed control loop
Closed-loop control: Controlled Pneumatics is based on a closed control loop
Closed control loop
© Festo SE & Co. KG
2025/06/25
|
Globale
Why it is important to optimally regulate pressure and flow
Efficiency, process stability and energy savings are key factors in modern production, especially in ...
Leggi comunicato stampa
Efficiency, process stability and energy savings are key factors in modern production, especially in applications involving sensitive goods. Achieving this requires an intelligent control concept that precisely and flexibly regulates pressure and flow while minimizing energy consumption. With Controlled Pneumatics, Festo offers the perfect solution by combining proportional technology, sensor systems, and digital control.
© Festo SE & Co. KG
2025/03/31
|
Globale
La Seamless Automation rimuove i confini tecnologici
"Qualunque sia l’esigenza di movimento richiesta dai clienti, noi possiamo risolverlo. Siamo ...
Leggi comunicato stampa
"Qualunque sia l’esigenza di movimento richiesta dai clienti, noi possiamo risolverlo. Siamo l'unico fornitore in grado di combinare tecnologia di automazione elettrica e pneumatica in modo perfettamente integrato," spiega Gerhard Borho, Membro del Consiglio Esecutivo per IT e Digitalizzazione di Festo. Con queste parole, Borho sottolinea il core dell'approccio "Seamless Automation" di Festo. Seamless – questo ...
AX Intelligence
© Festo SE & Co. KG
2025/03/31
|
Globale
Dai dati coerenti a un valore aggiunto sostenibile
Festo si impegna a fornire un supporto integrato ai propri clienti, offrendo soluzioni che spaziano dai gemelli ...
Leggi comunicato stampa
Festo si impegna a fornire un supporto integrato ai propri clienti, offrendo soluzioni che spaziano dai gemelli digitali ai circuiti elettrici efficienti, fino a strumenti di progettazione e massimizzazione del risparmio energetico. Il nostro approccio abbraccia anche tematiche cruciali come l'economia circolare e l'impronta di carbonio dei prodotti. Inoltre, promuoviamo l'apprendimento continuo attraverso strumenti di formazione digitale, ...
Festo Incredible Machine_total_people
© Festo SE & Co. KG
2025/04/02
|
Globale
From a small impulse to a world of motion
Tutto ebbe inizio 100 anni fa in un laboratorio a Esslingen am Neckar, dove il fondatore di Festo, Gottlieb ...
Leggi comunicato stampa
Tutto ebbe inizio 100 anni fa in un laboratorio a Esslingen am Neckar, dove il fondatore di Festo, Gottlieb Stoll, si interrogava su come la tecnologia potesse semplificare il lavoro. Dalla produzione iniziale di macchine per la lavorazione del legno, l'azienda si è evoluta nella produzione di tecnologie di automazione pneumatica ed elettrica per l'ingegneria meccanica, servendo una vasta gamma di settori. Oggi, Festo è un leader ...
2024/12/02
|
Belgio, Paesi Bassi
Het oog wil ook wat
Bij de automatisering van het sorteren en verpakken van fruit wordt een hoge capaciteit nagestreefd terwijl de ...
Leggi comunicato stampa
Bij de automatisering van het sorteren en verpakken van fruit wordt een hoge capaciteit nagestreefd terwijl de machines ook met de nodige omzichtigheid moeten omgaan met de delicaatheid van de producten. STAS, een machinebouwer uit Glabbeek die gespecialiseerd is in dergelijke oplossingen, heeft samen met Festo een nieuwe geavanceerde machine ontwikkeld om het fruit na het sorteren op een gecontroleerde manier in bakjes te leggen.
Stas 6
Uitladen van peren is net iets moeilijker aangezien deze zinken in water en daarom de klassieke waterbanen van de fruitsector aangepast dienen te worden met een lift in de bodem, en een bijkomende spoelstraat.