© Festo SE & Co. KG
PROFINET bus interfaces from Festo
The new PROFINET bus interfaces from Festo: new features for more applications, including in the process industry.
© Festo SE & Co. KG
Valve terminal CPX-MPA with bus module
Valve terminal CPX-MPA with the new bus module CPX-FB43: Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
Valve terminal CPX-VTSA with bus module
Valve terminal CPX-VTSA with the new bus module CPX-FB44/45: Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
2021/05/25
|
Globale
Grandi passi nel futuro digitale
La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono trend interessanti che permettono un risparmio ...
Leggi comunicato stampa
La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono trend interessanti che permettono un risparmio in tutte le fasi del ciclo di vita di un impianto nell'automazione di processo. Un dispositivo di campo digitale, il Festo Motion Terminal VTEM, risponde già a queste esigenze. In più, l'intelligenza artificiale è sempre più vicina dal diventare una realtà nell'automazione di processo.