© Festo SE & Co. KG
BioTech Automation: Reattore per alghe
Nel reattore per alghe vengono utilizzati prodotti per la gestione dei gas, dei liquidi e della tecnologia di controllo.
© Festo SE & Co. KG
BioTech Automation
BioTech Automation: Festo presenterà una panoramica dei componenti e delle soluzioni già disponibili per l'automazione dei biorreatori, basata su processi di coltivazione selezionati.
© Festo SE & Co. KG
BionicHydrogenBattery
Con il sistema biotecnologico BionicHydrogenBattery, Festo presenta una soluzione completamente nuova per lo stoccaggio dell'idrogeno. Viene convertito in acido formico con l'aiuto di batteri, in modo efficiente dal punto di vista...
© Festo SE & Co. KG
2024/04/23
|
Globale
Tecnologia dei superconduttori: lavoro senza contatto nel laboratorio del futuro
La tecnologia dei superconduttori consente il movimento e la manipolazione senza contatto degli oggetti, ideale ...
Leggi comunicato stampa
La tecnologia dei superconduttori consente il movimento e la manipolazione senza contatto degli oggetti, ideale per settori ad alta tecnologia come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia. Alla fiera di Hannover, Festo presenta un concetto per il riempimento e la pesatura completamente automatizzati dei contenitori di liofilizzazione nelle camere bianche. Grazie ai moduli di levitazione SupraMotion e ai prodotti di automazione Festo per ...
QM Systems 4
The high-speed vial filling, capping and labelling line designed by QM Systems.
QM Systems 3
A label is printed and applied, giving batch code traceability.    
QM Systems 2
The cap fitting process picks and applies each cap to a specific torque using the Festo EHMD.
QM Systems 1
The automated filling line incorporates Festo’s VTOE dispensing heads and VAEM high speed valve control module.
© Festo SE & Co. KG
Blocco valvole
Blocco valvole con elettrovalvola a separazione di fluido VYKA di Festo: l'alta tenuta e la bassa perdita di energia del sistema valvole, aumentano l'efficienza della macchina.