© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Globale
Powerhouse compatto e a tenuta stagna
Dosare, aspirare e controllare quantità estremamente piccole di liquidi e gas aggressivi non è un ...
Leggi comunicato stampa
Dosare, aspirare e controllare quantità estremamente piccole di liquidi e gas aggressivi non è un problema con l’elettrovalvola a separazione di fluido VYKA di Festo. Potente e compatto, ha una larghezza di soli 7 mm ed è in grado di dosare e aspirare quantità estremamente piccole di liquido, in modo molto preciso. Inoltre, rispetta i rigorosi requisiti di tenuta per le applicazioni di gas.
© Festo SE & Co. KG
Elettrovalvola a separazione di fluido VYKA
L'elettrovalvola a separazione di fluido VYKA, consente la dosatura precisa e il controllo dei liquidi su piastre collettrici, nonché dei flussi di gas.
© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Globale, Germania
Una vera fabbrica modulare di DNA
I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione ...
Leggi comunicato stampa
I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione mondiale in continua crescita. Tuttavia, il cambiamento climatico, le infestazioni e le malattie minacciano l'agricoltura. Per supportare lo sviluppo di semi resistenti e renderli disponibili all'agricoltura, i selezionatori di piante hanno bisogno di enormi quantità di DNA. Proprio per questo motivo, Synchron Lab ha sviluppato la ...
© Festo SE & Co. KG
Bert Baas, Festo
Bert Baas, ingegnere commerciale presso Festo
© Festo SE & Co. KG
Synchron - Glenn Dukel
Glenn Dukel, Responsabile di progetto e dello sviluppo aziendale presso Synchron Lab
© Festo SE & Co. KG
Synchron - processo di lavaggio intensivo
  Processo di lavaggio intensivo: in questa stazione, una soluzione tampone di isopropanolo rimuove i sali e l'etanolo dal DNA, tramite la testa erogatrice VTOI.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - lavaggio del DNA
Processo di lavaggio del DNA: ai campioni vengono aggiunte delle microsfere metalliche codificate e una soluzione tampone.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - fabbrica modulare di DNA
Con questo sistema, è possibile estrarre automaticamente fino a 40.000 campioni di DNA di piante al giorno.
© Sens
2023/11/08
|
Globale, Germania
Garantire la giusta pressione
Maggiori esigenze di produttività e precisione – questo è possibile solo con una maggiore ...
Leggi comunicato stampa
Maggiori esigenze di produttività e precisione – questo è possibile solo con una maggiore automazione della tecnologia di laboratorio. Sensapex equipaggia già più di 800 clienti in tutto il mondo con micromanipolatori, microscopi e regolatori di pressione di alta precisione - dalla ricerca sulle neuroscienze alla fecondazione in vitro (IVF) - per citare solo alcuni esempi di applicazione. Per funzionare con successo, i ...
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - generatore di pressione e vuoto PGVA-2 di Festo
Per Sensapex, un componente importante per garantire una fornitura controllata e affidabile di pressione, è il generatore di pressione e vuoto decentralizzato PGVA-2 di Festo.