HEPP
© Festo SE & Co. KG
HEPP
Pinza parallela HEPP, particolarmente ottimizzata per la produzione di componenti elettronici, automazione di laboratorio e macchine speciali.
EMMT-ST
© Festo SE & Co. KG
EMMT-ST
Famiglia di motori passo-passo EMMB-ST ed EMMT-ST: in combinazione con il controller del servoazionamento CMMT-ST-MP, offre agli utenti un sistema servo coordinato ad un prezzo interessante.
EMMB-ST
© Festo SE & Co. KG
EMMB-ST
Famiglia di motori passo-passo EMMB-ST ed EMMT-ST: in combinazione con il controller del servoazionamento CMMT-ST-MP, offre agli utenti un sistema servo coordinato ad un prezzo interessante.
ELGD BS
© Festo SE & Co. KG
Assi a Vite ELGD
La famiglia di assi elettrici ELGD: ELGD-BS indica gli assi a vite, mentre ELGD-TB si riferisce alle versioni con cinghia dentata.
ELGD Toothed Belt
© Festo SE & Co. KG
ELGD a cinghia dentata
La famiglia di assi elettrici ELGD: ELGD-BS indica gli assi a vite, mentre ELGD-TB si riferisce alle versioni con cinghia dentata.
ELGD Toothed Belt
© Festo SE & Co. KG
2024/11/08
|
Globale
Rigido, resistente, elettromeccanico
Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico - queste sono le ...
Leggi comunicato stampa
Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico - queste sono le caratteristiche della nuova famiglia di assi ELGD di Festo. Questi nuovi attuatori meccanici offrono elevate forze di avanzamento e accelerazioni, per tempi di ciclo più brevi e lunga durata. La copertura della guida è garantita da una bandella in acciaio inossidabile esterna, studiata appositamente per non creare attrito e formazione di ...
© Festo SE & Co. KG
2024/09/04
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
Leggi comunicato stampa
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
© Festo SE & Co. KG
2024/06/06
|
Globale
Festo Expands its Portfolio with Multilayer Manifolds
Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to ...
Leggi comunicato stampa
Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to be able to offer manufacturers of medical and laboratory equipment solutions from a single source. To this end, Festo is taking over the production systems and processes for manufacturing these complex plastic manifolds from Carville, a leading company in this field.