© Festo SE & Co. KG
MolGen - pipettatura
Volumi di pipettatura estremamente piccoli: il secondo braccio robotico con la testa di pipettaggio, distribuisce liquidi su una piastra di micropozzetti.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - apertura del flacone
Durante l'operazione iniziale, il primo braccio robotico afferra un flacone di campione per il tappo, tramite una pinza elettrica, e lo porta in una posizione in cui il tappo viene rimosso.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - presa del flacone
Durante l'operazione iniziale, il primo braccio robotico afferra un flacone di campione per il tappo, tramite una pinza elettrica, e lo porta in una posizione in cui il tappo viene rimosso.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Portata elevata: il sistema completamente automatizzato PurePrep TTR, prepara 320 campioni di pazienti all'ora, per i test PCR. La tecnologia di automazione Festo, specifica per laboratori, è inclusa.
Italian translation unavailable for The New Festo Solution for DeltaV DCS Expands Integration Options and Productivity.
Fast MDx 4
Fully automated tests: a separate Festo handling system uses the EHPS-16 electric gripper to transport and position the microwell plate between the individual processing steps.
Fast MDx 3
The automated pipetting system, consisting of the DHOE pipetting head and the DHAO disposable syringe ejector from Festo, can accurately dispense volumes in the range of 10 µl.
Fast MDx 2
High throughput: two Festo 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests in the Fast MDx.
Fast MDx 1
Richard Lewis, founder and CEO of Fast MDx.