© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - operatore
Dopo il posizionamento manuale, gli operatori possono concentrarsi sulla loro attività effettiva, vale a dire l'analisi dei risultati.
© Festo SE & Co. KG
Pinza elettrica EHPS-16
Test completamente automatizzati: un sistema di movimentazione separato, basato sul gantry a superficie planare EXCM-30, utilizza la pinza elettrica EHPS-16 per trasportare e posizionare la micropiastra tra le singole fasi di lavorazione.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipettaggio 2
Il sistema di pipettaggio automatizzato, costituito dalla testa di pipettaggio DHOE di Festo e dall'eiettore per siringa monouso DHAO, è in grado di erogare con precisione volumi nell'intervallo di 10 µl.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipettaggio 1
Poco ingombrante: ciascun gantry si occupa del pipettaggio e dell'erogazione dei liquidi, nonché del trasporto e del posizionamento della micropiastra.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - sistema di test
Alta produttività: due portali 3D con pipettaggio e unità di trasporto assicurano una sequenza completamente automatizzata di test diagnostici molecolari.
© Festo SE & Co. KG
Portale tridimensionale EXCL
Il portale tridimensionale EXCL, può ospitare due assi Z indipendenti, con una pinza rotante per l'apertura e la chiusura a destra e un sistema di pipettaggio per l'aspirazione e la dispensazione a sinistra.
© Festo SE & Co. KG
Aspirating
Fast and reliable aspiration: the dispense head VTOI controls all eight channels with just one valve.
© Festo SE & Co. KG
Dispensing
Dispensing various liquids and filling quantities: the dispense head VTOE from Festo offers a wide range of possible applications.  
© Festo SE & Co. KG
Pipetting
Reliable pipetting results: intelligent pipette head DHOP set up with the finely tuned disposable tips DHAP.
© Festo SE & Co. KG
2022/06/15
|
Globale
Smart pipetting for safe laboratory processes
Handling the smallest amounts of liquids down to the microlitre range requires high levels of precision and ...
Leggi comunicato stampa
Handling the smallest amounts of liquids down to the microlitre range requires high levels of precision and flexibility because of the changing fluid properties of the different media. Pressure-controlled liquid handling systems enable precise, scalable liquid handling. Festo has suitable solutions for these systems, whether for pipetting, dispensing or aspirating. Individual modules are available, such as the smart pipette head DHOP, but as well the ...