© Festo SE & Co. KG
2024/02/15
|
Globale
Moving loads at the tip of two fingers
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and ...
Leggi comunicato stampa
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries.
© Festo SE & Co. KG
2023/11/14
|
Irlanda, Gran Bretagna
New electric parallel gripper from Festo
Modern manufacturing requires handling solutions capable of managing product diversity, shorter product life ...
Leggi comunicato stampa
Modern manufacturing requires handling solutions capable of managing product diversity, shorter product life cycles and growing levels of product customisation. The HEPP electric gripper from Festo addresses this need for greater flexibility in the gripping of multiple workpieces with adaptable stroke lengths and gripping forces.
© Festo SE & Co. KG
HEPP electric parallell gripper
Compact, simple, precise: the powerful HEPP electric gripper from Festo.
© Festo SE & Co. KG
2024/05/02
|
Globale
Funzioni multiple in uno spazio di lavoro ridotto
Aprire i recipienti e pipettare campioni liquidi nello stesso spazio di lavoro consente di ridurre ...
Leggi comunicato stampa
Aprire i recipienti e pipettare campioni liquidi nello stesso spazio di lavoro consente di ridurre l’ingombro nei laboratori. Questo è possibile grazie al portale tridimensionale EXCL  Festo che riduce i costi di acquisto, progettazione e assemblaggio per la gestione automatizzata dei campioni e la dosatura di liquidi negli strumenti di laboratorio. La seconda asse Z opzionale consente persino di muovere indipendentemente due ...
© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Globale, Germania
Una vera fabbrica modulare di DNA
I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione ...
Leggi comunicato stampa
I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione mondiale in continua crescita. Tuttavia, il cambiamento climatico, le infestazioni e le malattie minacciano l'agricoltura. Per supportare lo sviluppo di semi resistenti e renderli disponibili all'agricoltura, i selezionatori di piante hanno bisogno di enormi quantità di DNA. Proprio per questo motivo, Synchron Lab ha sviluppato la ...
Gearbox SMS image 4
SMS communiceert via IO-Link en is een ‘van de plank’ product
2023/07/20
|
Belgio, Paesi Bassi
Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS
Karsten Europe verzorgt de distributie van druiven uit Afrika en controleert de kwaliteit van dit kwetsbare ...
Leggi comunicato stampa
Karsten Europe verzorgt de distributie van druiven uit Afrika en controleert de kwaliteit van dit kwetsbare product sinds kort volledig automatisch via een vision/AI-systeem van Gearbox. Naast geavanceerde hard- en software bevindt zich in het hart van deze machine ook de Simplified Motion Series van Festo waarmee producten die niet voldoen aan de ingestelde kwaliteitsstaandaarden beheerst naar een parallelbaan worden geduwd. Gearbox koos bewust voor ...
Gearbox SMS image 3
De tijdspanne tussen beoordeling door de AI en de beslissing goed- of afkeur, slechts 0,3 seconde.