© Syntegon
Syntegon - Sepion Coater
The Sepion Coater series with drum sizes from 175 to 1000 litres is used for coating tablets with films and sugar.
© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Globale
Rapporti di flusso di campioni estremamente elevati
Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono ...
Leggi comunicato stampa
Se c'è una cosa che la pandemia di COVID-19 ci ha insegnato, è che i laboratori attribuiscono enorme importanza a elevati rapporti di flusso dei campioni. Nonostante personale di laboratorio altamente qualificato, questa domanda non può più essere soddisfatta. L'automazione dei processi di laboratorio è inevitabile, ecco perché MolGen, ha sviluppato PurePrep TTR, che può preparare 320 campioni ...
© Festo SE & Co. KG
Testa di pipettaggio DHOE
Un sistema di pipettatura aperto con la testa di pipettaggio DHOE per il semplice trasporto di liquidi, consente di configurare le funzioni di pipettatura più importanti in base alle esigenze e di espanderle in modo flessibile.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - pipettatura
Volumi di pipettatura estremamente piccoli: il secondo braccio robotico con la testa di pipettaggio, distribuisce liquidi su una piastra di micropozzetti.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - apertura del flacone
Durante l'operazione iniziale, il primo braccio robotico afferra un flacone di campione per il tappo, tramite una pinza elettrica, e lo porta in una posizione in cui il tappo viene rimosso.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - presa del flacone
Durante l'operazione iniziale, il primo braccio robotico afferra un flacone di campione per il tappo, tramite una pinza elettrica, e lo porta in una posizione in cui il tappo viene rimosso.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Portata elevata: il sistema completamente automatizzato PurePrep TTR, prepara 320 campioni di pazienti all'ora, per i test PCR. La tecnologia di automazione Festo, specifica per laboratori, è inclusa.
© Festo SE & Co. KG
Dr. Jan Seyler
Dr Jan Seyler, Festo Head of Advanced Analytics
© Festo SE & Co. KG
Il cobot Festo e GripperAI nella logistica
Il Festo GripperAI utilizza una propria rete neurale per calcolare i punti di presa. È persino in grado di distinguere tra diverse tecniche di presa e di modificare gli stessi tools.