© Festo SE & Co. KG
2023/05/15
|
Globale
Batterie sicure per veicoli elettrici
Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento ...
Leggi comunicato stampa
Il successo e la reputazione dei produttori di veicoli elettrici dipendono dalla sicurezza e dal funzionamento impeccabile delle batterie. HAHN Automation Group ha quindi sviluppato un tester per la batteria che esegue un test completo delle unità mobili di accumulo dell'energia completamente automatico. Al centro dell'attenzione un cavalletto a 3 assi per prove ottiche e di tenuta, costituito da azionamenti elettrici Festo.
© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Cavalletto a 3 assi Festo
Nella fase centrale: un portale a 3 assi per prove ottiche e di tenuta costituito da azionamenti elettrici di Festo.
© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Sistema test di fine linea
Tutti gli scenari di test rilevanti per il 90% di tutti i pacchi batteria disponibili sul mercato possono essere implementati sul sistema di test di fine linea.
© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Tester batteria EOLT
Test completamente automatizzati al 100% delle celle della batteria: con il tester della batteria EOLT di HAHN Automation Group.
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - EHPS electric standard gripper from Festo
The electric parallel gripper EHPS from Festo also contributes to the flexibility of the Elematic 3001 WAH case packer by reliably adapting the gripping force to sensitive workpieces.
© Festo SE & Co. KG
2024/03/28
|
Globale
Standardisation benefits all packaging lines
Standardisation is a recipe for success for a fruitful collaboration between packaging machine manufacturers ...
Leggi comunicato stampa
Standardisation is a recipe for success for a fruitful collaboration between packaging machine manufacturers and automation specialists. The strategic partnership between Syntegon and Festo is a great example of this. Thanks to this cooperation, Syntegon was able to simplify its processes and manage the challenges posed by the pandemic and the supply chain crisis more effectively.
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Valve terminal MPA
The valve terminal MPA from Festo with integrated proportional valves used as standard in the Sepion Coater 175 performs crucial functions. Among other things, it ensures the correct shape of the spray jet and optimum atomisation of the spray...
© Festo SE & Co. KG
Festo Servo Press Kit at Syntegon
Syntegon's RMA uses the modular servo press system YJKP, which is also part of the Festo automation platform. The modular servo press system is a pre-configured modular system consisting of software, controller and standard electric drives.
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - RMA (Range Manual Assembly) pilot system
Syntegon's RMA (Range Manual Assembly) pilot system is a highly flexible assembly station for auto-injectors, pens, needle protection systems and other medical devices.