Solid-state cylinder switches
Latest advances in solid-state cylinder switches enable faster and safer machinery set-up.
Italian translation unavailable for Neue Drossel + neuer Zylinderschalter.
2022/07/06
Energy Saving Services
© Festo SE & Co. KG
Festo Energy Saving Service
Servizi di efficienza energetica: nell'ambito di questi servizi, gli esperti di efficienza energetica di Festo collaborano con clienti e utenti per identificare potenziali risparmi nel modo in cui l'aria compressa viene utilizzata, oltre a...
© Festo SE & Co. KG
Engineering Tools
The design of a machine lays the foundation of the CO₂ footprint at machine level. Festo supports this first and foremost through free engineering tools.
Energy efficiency audit
© Festo SE & Co. KG
2022/09/28
|
Globale
How many users of compressed air know where the weak points in their systems ...
Operating costs for pneumatic equipment can be reduced by up to 60% if system operators put into practice the ...
Leggi comunicato stampa
Operating costs for pneumatic equipment can be reduced by up to 60% if system operators put into practice the results and analyses of the Compressed Air Energy Efficiency Audit GFAA by Festo. Energy efficiency experts from Festo use an integrated approach to analyse the entire compressed air system, from the compressor to the application, and recommend measures to reduce energy consumption. Climate protection is also included in the service, since the ...
piezo technology
© Festo SE & Co. KG
2022/11/11
|
Globale
Verso il futuro con la pneumatica controllata
La produzione di pneumatici e quella di wafer sembrano non avere assolutamente nulla a che fare l'una con ...
Leggi comunicato stampa
La produzione di pneumatici e quella di wafer sembrano non avere assolutamente nulla a che fare l'una con l'altra. In termini di tecnologia di automazione, tuttavia, utilizzano la stessa tecnologia: la pneumatica controllata. Ecco perché Festo ha ulteriormente sviluppato la tecnologia dell'aria compressa per rendere la pneumatica sostenibile, risparmiare risorse ed incrementare l’efficienza energetica.