Italian translation unavailable for Eenvoudige innovaties leiden tot tijd- en kostenbesparingen voor machinebouwers .
© Festo SE & Co. KG
2022/09/10
|
Globale
Remote IO system taken to a whole new level
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised ...
Leggi comunicato stampa
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised valve terminals from Festo to be integrated into major host systems in a flexible and scalable way. Another advantage of CPX-AP-I is its seamless connectivity from the field level right through to the cloud, providing access to features such as predictive maintenance. This makes digitalisation incredibly easy.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
A remote IO system that is all set for the future of digitalisation: CPX-AP-I from Festo. (Photo: Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
2022/09/20
|
Globale
Dal vuoto alla bottiglia ad alta pressione
Grazie all’utilizzo di componenti pneumatici ad alta pressione, le macchine di stiro-soffiaggio ...
Leggi comunicato stampa
Grazie all’utilizzo di componenti pneumatici ad alta pressione, le macchine di stiro-soffiaggio raggiungono una produzione per stazione di soffiaggio compresa tra 1.000 e 3.000 bottiglie in PET all'ora. La chiave di questo successo è un controllo preciso mediante valvole e unità di valvole e la corretta preparazione dell'aria compressa. Le soluzioni Festo a livello di componenti si sposano con i servizi e i software di ...
© Festo SE & Co. KG
Blocco valvole ad alta pressione
Controllo preciso per la pneumatica ad alta pressione – con un blocco valvole Festo (immagine: Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
Laboratorio ad alta pressione
Laboratorio ad alta pressione Festo: qui vengono sviluppati componenti di pneumatici ad alta pressione, fino a 40 bar, per la produzione di bottiglie in PET nel processo di stiro-soffiaggio per macchine lineari e rotative (Immagine: Festo SE & Co....
Italian translation unavailable for E-Labormöbel für den österreichischen Markt.
© Festo SE & Co. KG
2022/09/20
|
Globale
L'intelligenza artificiale genera un tesoro di dati
Ogni giorno, i sensori negli impianti di produzione raccolgono enormi quantità di dati. Tuttavia, le ...
Leggi comunicato stampa
Ogni giorno, i sensori negli impianti di produzione raccolgono enormi quantità di dati. Tuttavia, le aziende raramente si rendono conto di quanto sia preziosa la corretta valutazione di grandi quantità di dati, il cui potenziale rimane sconosciuto. Il Gruppo Heubach ha avuto un'esperienza simile. Con l'intelligenza artificiale Festo AX, è stato dimostrato che è possibile ottenere vantaggi in termini di manutenzione, ...