© Festo SE & Co. KG
Elettrificazione del gruppo propulsore (reale)
La domanda di automazione per la produzione di celle di batteria e altri componenti per veicoli elettrici è in aumento. Il grado di automazione nella produzione è in aumento a causa dell'elettrificazione dei propulsori.
Italian translation unavailable for Festo Develops a New Compact Cylinder for its Simplified Electric Motion Series of Actuators .
Italian translation unavailable for Festo EPCE.
© Festo SE & Co. KG
SupraCube ready for use
Once cooled and disconnected from the cooler, the SupraCube is ready for use: connected in parallel with other SupraCubes on a transport system or for use in the safety lab next door.
© Festo SE & Co. KG
SupraCube: contactless transport
With the SupraCube, objects can be transported without contact - even across covers.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
SupraCube on a transport system
The SupraCube is a Compact stand-alone levitation module with superconductor technology.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
2021/04/12
|
Globale
SupraCube: Maximum flexibility in automation technology
With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the superconductor ...
Leggi comunicato stampa
With the SupraCube, Festo is presenting for the first time a SupraMotion concept in which the superconductor unit can be separated from the electrical cooler and can operate autonomously for up to two hours. The compact technology allows contactless movement and handling of objects - ideal for industries with the highest requirements for cleaning and cleanliness, such as laboratory automation, biotechnology or semiconductor production.
© Festo SE & Co. KG
Simbolo dell'elettromobilità
Nel 2020, Festo è riuscita ad aumentare le vendite nel segmento "macchine e sistemi per la produzione di batterie" del 40%, e vede grandi opportunità di ulteriore crescita.
© Festo SE & Co. KG
Elettrificazione del gruppo propulsore
La domanda di automazione per la produzione di celle di batteria e altri componenti per veicoli elettrici è in aumento. Il grado di automazione nella produzione è in aumento a causa dell'elettrificazione dei propulsori.