© Festo SE & Co. KG
Moduli di estensione pneumatica VTOP
Combinati in base alle esigenze del cliente: i moduli di estensione pneumatica del VTOP con booster di volume, failsafe e filtro regolatore
© Festo SE & Co. KG
2021/05/21
|
Globale
Posizionamento e SIL: intuitivo e smart con CMSH
Dosaggio, miscelazione, riempimento - il numero di applicazioni di controllo nelle industrie di processo ...
Leggi comunicato stampa
Dosaggio, miscelazione, riempimento - il numero di applicazioni di controllo nelle industrie di processo è in costante crescita e richiede posizionatori ad alte prestazioni per le valvole di processo. Al giorno d'oggi, ampie opzioni di diagnostica come i test di corsa operativa parziale a pressione assistita sono vitali per un funzionamento affidabile. Il nuovo posizionatore CMSH di Festo per attuatori a semplice e a doppio effetto ...
© Festo SE & Co. KG
Posizionatore CMSH
Il nuovo posizionatore a 2 fili CMSH con comunicazione HART di Festo.
© Festo SE & Co. KG
Posizionatore CMSH su attuatore a un quarto di giro con VTOP
Installazione facile e sicura del CMSH sull’attuatore con VTOP con il percorso dell'aria integrato secondo VDE/VDI 3847-2. Questo elimina la necessità di tubazioni esterne e riduce al minimo la possibilità di perdite.
Italian translation unavailable for VPPI – The proportional pressure regulator with the really big display.
Italian translation unavailable for Virtueller Treff auf echtem Messestand.
2021/03/02
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo introduces the MS2:
The new MS2 air preparation units from industrial automation specialist Festo allows machine builders and ...
Leggi comunicato stampa
The new MS2 air preparation units from industrial automation specialist Festo allows machine builders and design engineers to put precision and accuracy close to the process without compromising on flow rates. The MS2 is designed to deliver the optimum combination of compact design, low weight and high flow rates that are ideally suited to end of arm tooling applications in electronics and small parts assembly.
MS2 air regulator - pic 2
MS2 air regulator - pic 1
Compact, lightweight and with flows up to 350l/min, Festo’s new MS2 air regulators and filters are compact enough to be installed directly on moving components in dynamic applications such as end-of-arm tooling
2020/02/27
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo invests to meet growing demand for electronics components
The semiconductor and electronics industries have set benchmarks for continuous innovation while keeping prices ...
Leggi comunicato stampa
The semiconductor and electronics industries have set benchmarks for continuous innovation while keeping prices low. As digitalisation increases, electronic components are rapidly finding their way into other industries too. Sectors as diverse as the automotive industry, medical technology and distribution logistics are demanding more powerful electronics and sensors for applications ranging from self-driving vehicles to artificial heart valves. ...