© Festo SE & Co. KG
Gruppo valvola di processo
Le unità di valvole di processo preassemblate assicurano che i componenti corrispondano tra loro, facilitano l'installazione e danno sicurezza di pianificazione, anche nel caso di soluzioni specifiche per il cliente.
© Festo SE & Co. KG
Ciclo di Nereda
La tecnologia Nereda si basa su un semplice processo ciclico a tre stadi, che avviene in uno o più reattori di Nereda.
© Festo SE & Co. KG
Sedimentazione dei granuli Nereda
La velocità di sedimentazione della biomassa granulare aerobica è fino a trenta volte più veloce nel processo Nereda rispetto agli impianti convenzionali.
© Festo SE & Co. KG
Impianto Nereda
L'impianto di Nereda (al centro in basso nell'immagine, due vasche rotonde grandi e una più piccola) necessita di oltre il 75% di spazio in meno rispetto all'impianto convenzionale (al centro in alto nell'immagine, circondato da...
© Festo SE & Co. KG
PROFINET bus interfaces from Festo
The new PROFINET bus interfaces from Festo: new features for more applications, including in the process industry.
© Festo SE & Co. KG
Valve terminal CPX-MPA with bus module
Valve terminal CPX-MPA with the new bus module CPX-FB43: Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
Valve terminal CPX-VTSA with bus module
Valve terminal CPX-VTSA with the new bus module CPX-FB44/45: Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
VUVG assembly line
Festo’s two-step production concept: In the first step, the Global Production Centers produce the basic product components efficiently and in high quantities. This production step is tailored to worldwide demand and does not tend to be linked to...
© Festo SE & Co. KG
Technology plant Scharnhausen
Festo’s two-step production concept: In the first step, the Global Production Centers produce the basic product components efficiently and in high quantities. This production step is tailored to worldwide demand and does not tend to be linked to...