© Festo SE & Co. KG
Sensapex - generatore di pressione e vuoto PGVA-2 di Festo
Per Sensapex, un componente importante per garantire una fornitura controllata e affidabile di pressione, è il generatore di pressione e vuoto decentralizzato PGVA-2 di Festo.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - regolatore di pressione proporzionale VEAB di Festo
Sensapex utilizza fino a otto regolatori di pressione proporzionale VEAB, basati su piezoelettrico Festo, nei loro controllori di pressione uMc.
© Sens
Sensapex - sistema completo
Una soluzione completa per una maggiore capacità produttiva e precisione nell'automazione di laboratorio. Questa include microscopi e controllori di pressione Sensapex, nonché il generatore di pressione e vuoto PGVA-2 di Festo.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - controllore di pressione uMc
Maggiore capacità produttiva e precisione: l'automazione di laboratorio, con i controllori di pressione uMc di Sensapex, si affida ai regolatori di pressione VEAB, basati su piezoelettrici Festo.
© Festo SE & Co. KG
2023/11/02
|
Canada, Messico, USA
The Festo Power Up Initiative Aims to Transform Food and Beverage Machine ...
The Festo Power Up initiative for food and beverage machine builders aims to spur the efficient adoption of ...
Leggi comunicato stampa
The Festo Power Up initiative for food and beverage machine builders aims to spur the efficient adoption of electric automation and in the process support the development of the next generation of compact, flexible, energy efficient, and data-rich machines.
2023/10/26
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo pneumatics expertise helps Cerulean achieve 90% energy efficiency ...
Soaring energy prices and the need to continuously drive down costs are key considerations for manufacturers. ...
Leggi comunicato stampa
Soaring energy prices and the need to continuously drive down costs are key considerations for manufacturers. So, when packaging machinery specialist Cerulean decided to redesign its highly successful FPS-1 tube packer, high energy efficiency and reduced total cost of ownership (TCO) became key design requirements.
Cerulean 2
Energy consumption comparison: new FPS120s tube packer (average consumption 7.90 l/min) versus old FPS-1 model (94.89 l/min)
Cerulean 1
The new, energy efficient Cerulean FPS120s tube packing machine