© Festo SE & Co. KG
Lucidatura dei wafer con VTEP
Controllo ad alta precisione di 5 zone di pressione, per una lucidatura estremamente delicata dei wafer con VTEP.
© Festo SE & Co. KG
Unità di valvole proporzionale VTEP
Molto compatto: 10 canali di lavoro su una larghezza totale inferiore ai 120 mm.
© Festo SE & Co. KG
Dalla piattaforma CPX-AP-A all'unità valvole VTUG
Festo offre un'ampia selezione di prodotti per un'automazione dei processi di produzione e utilizzo dell’idrogeno sicura ed efficiente.
© Festo SE & Co. KG
Produzione sicura di idrogeno mediante elettrolisi
L'idrogeno verde è prodotto attraverso un processo di elettrolisi dell'acqua alimentato da fonti di energia rigenerative, come quella solare, eolica e idroelettrica.
© Festo SE & Co. KG
Idrogeno verde per diversi settori industriali
Festo si impegna a supportare i diversi settori industriali per quanto riguarda il trend dell'idrogeno verde
© Festo SE & Co. KG
Immagazzinare l'idrogeno verde
La produzione e l’impiego di idrogeno verde richiedono infrastrutture apposite, dagli impianti di elettrolisi dell'acqua alle stazioni di rifornimento o di compressione di idrogeno.
© Festo SE & Co. KG
2024/02/01
|
Italia
Automazione nella produzione di idrogeno verde
Negli impianti di produzione ad alta intensità energetica, come quelli dell'industria chimica, ...
Leggi comunicato stampa
Negli impianti di produzione ad alta intensità energetica, come quelli dell'industria chimica, dell'acciaio e del cemento, la produzione sostenibile dell'idrogeno gioca un ruolo sempre più centrale. È importante che il gas raccolto derivi da fonti di energia pulita. Una transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili è essenziale per ridurre le emissioni di anidride carbonica e migliorare la ...
© Festo SE & Co. KG
2024/01/17
|
Globale
80% di produttività in più nella stampa 3D
"Il nostro obiettivo è raggiungere un elevato livello di maturità delle macchine CNC con le ...
Leggi comunicato stampa
"Il nostro obiettivo è raggiungere un elevato livello di maturità delle macchine CNC con le nostre macchine per la produzione additiva", spiega il Dr. Vino Suntharakumaran, Amministratore Delegato di DMG MORI Additive GmbH. Con il LASERTEC 30 DUAL SLM l'azienda non è lontana dal raggiungere questo obiettivo, aumentando la produttività dell'80%. Festo è stato assunto come partner di sviluppo. Grazie ...
© Festo SE & Co. KG
DMG MORI Additive - soluzione completa pronta per l'installazione
Atmosfera di gas inerte sicura per processi stabili nella produzione additiva grazie a una soluzione completa pronta per l'installazione di Festo.
© Festo SE & Co. KG
DMG MORI Additive - Dr. Vino Suntharakumaran
Dr. Vino Suntharakumaran, Managing Director at DMG MORI Additive GmbH