© Festo SE & Co. KG
Control cabinet
Le soluzioni di quadro elettrico pronte per l'installazione offerte da Festo proteggono i componenti di automazione decentralizzati dagli influssi esterni.
© Festo SE & Co. KG
Gruppo valvola di processo
Le unità di valvole di processo preassemblate assicurano che i componenti corrispondano tra loro, facilitano l'installazione e danno sicurezza di pianificazione, anche nel caso di soluzioni specifiche per il cliente.
© Festo SE & Co. KG
Ciclo di Nereda
La tecnologia Nereda si basa su un semplice processo ciclico a tre stadi, che avviene in uno o più reattori di Nereda.
© Festo SE & Co. KG
Sedimentazione dei granuli Nereda
La velocità di sedimentazione della biomassa granulare aerobica è fino a trenta volte più veloce nel processo Nereda rispetto agli impianti convenzionali.
© Festo SE & Co. KG
Impianto Nereda
L'impianto di Nereda (al centro in basso nell'immagine, due vasche rotonde grandi e una più piccola) necessita di oltre il 75% di spazio in meno rispetto all'impianto convenzionale (al centro in alto nell'immagine, circondato da...
© Festo SE & Co. KG
Automotive Industry
The AI solution for clamping systems in the automotive industry prevents expensive machine failures.
© Festo SE & Co. KG
PROFINET bus interfaces from Festo
The new PROFINET bus interfaces from Festo: new features for more applications, including in the process industry.
© Festo SE & Co. KG
Valve terminal CPX-MPA with bus module
Valve terminal CPX-MPA with the new bus module CPX-FB43: Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
Valve terminal CPX-VTSA with bus module
Valve terminal CPX-VTSA with the new bus module CPX-FB44/45: Festo has upgraded its PROFINET bus interfaces for the CPX automation platform.