© Festo SE & Co. KG
2021/05/25
|
Globale
Grandi passi nel futuro digitale
La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono trend interessanti che permettono un risparmio ...
Leggi comunicato stampa
La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale (AI) sono trend interessanti che permettono un risparmio in tutte le fasi del ciclo di vita di un impianto nell'automazione di processo. Un dispositivo di campo digitale, il Festo Motion Terminal VTEM, risponde già a queste esigenze. In più, l'intelligenza artificiale è sempre più vicina dal diventare una realtà nell'automazione di processo.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo Motion Terminal and AI driven Dashboards
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are opening up potential savings in ...
Leggi comunicato stampa
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are opening up potential savings in process automation at every phase of a plant's lifecycle. Industrial automation specialist Festo already offers a digital field device, the VTEM Motion Terminal, and Festo Dashboards are available that visualise plant conditions, indicating that AI is becoming a reality in process automation.
© Festo SE & Co. KG
Attuatori con unità di controllo decentralizzate
Avere la funzione di posizionatore in un'unità di controllo decentralizzata, apre nuovi orizzonti fino a permettere l’uso dell'intelligenza artificiale.
© Festo SE & Co. KG
Tool Festo per rilevare irregolarità
Rilevare le irregolarità in una fase iniziale e avviare le misure necessarie prima di un guasto del sistema può ora essere fatto grazie ai tool Festo.
© Festo SE & Co. KG
VTUG
Quickly connected to all commonly available fieldbuses: the valve terminal VTUG plug-in, as a new family member of the VG series, is electrically modular and pneumatically flexible - also in the control cabinet.
© Festo SE & Co. KG
Electronics manufacturing testing
Electronics manufacturing at the Scharnhausen Technology Plant: Different testing methods ensure high quality. These range from automatic optical inspection (AOI) through in-circuit tests (ICT) to system tests (EOL test).
© Festo SE & Co. KG
Electronics manufacturing SMD devices
Electronics manufacturing at the Scharnhausen Technology Plant: Tens of thousands of units of the CPX are assembled according to customer requirements every year. This requires up to 300 different components, including electronic components such...
© Festo SE & Co. KG
Delta robotics without control cabinet 3
Industry 4.0: the development project can be integrated into a plant as a virtual model.
© Festo SE & Co. KG
Delta robotics without control cabinet 2
Industry 4.0: the development project can be integrated into a plant as a virtual model.
© Festo SE & Co. KG
EMCA 2
Integrated drive EMCA: The brushless DC motors from Festo with absolute position recording, integrated regulator, power electronics, absolute encoders.