Balzo tecnologico per la pneumatica grazie al piezo
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta ...
Leggi comunicato stampa
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta aprendo nuove prospettive per la pneumatica. Con questa tecnologia, ad esempio, la compatta unità di valvole proporzionale VTEP raggiunge un controllo di pressione estremamente sensibile, fino a meno di 1 mbar, ideale per applicazioni come la lucidatura di wafer nella produzione di chip o applicazioni di patch clamp nel life science. ...