© Festo SE & Co. KG
PhotoBionicCell_Augmented-Reality
  Applicazione di realtà aumentata per dispositivi mobili
Italian translation unavailable for Dr. Robert Habeck informiert sich zur automatisierten Kultivierung von Biomasse.
© Festo Didactic SE
2022/06/13
|
Globale
Lo sviluppo delle competenze in risposta alla carenza di lavoratori qualificati
Con la digitalizzazione e lo Smart Working sono emerse richieste di nuove forme di apprendimento e metodi di ...
Leggi comunicato stampa
Con la digitalizzazione e lo Smart Working sono emerse richieste di nuove forme di apprendimento e metodi di insegnamento. "Festo Didactic si è adattata a questa tendenza e ha sviluppato il portale di apprendimento digitale Festo LX, la Festo Learning Experience", riferisce la dott.ssa Ute Gebhard, responsabile della formazione e dell'apprendimento digitale in Festo Didattica. Il portale di apprendimento online fornisce video, ...
© Festo SE & Co. KG
VTUG
Reliable: The cylinders are controlled by the VTUG valve terminal.
© Festo SE & Co. KG
2022/05/27
|
Globale
Save 30 per cent volume
Portugal is the cork world champion: with the largest acreage under cork oaks, the Portuguese are also the ...
Leggi comunicato stampa
Portugal is the cork world champion: with the largest acreage under cork oaks, the Portuguese are also the largest cork exporters worldwide. Although cork itself is light, it is all the more voluminous if it is packaged inefficiently. In order to save energy and CO₂ emissions during transport, the ESI Group developed a system for packaging corks that requires 30 per cent less packaging volume and does without plastic. On board: automation ...
© Festo SE & Co. KG
DSNU
Robust: the 20 DSNU round cylinders from Festo's core range press the corks together while they are sucked in by the vacuum cups.
© Festo SE & Co. KG
Cork packaging_2
The robot arm sucks in the corks with vacuum suction cups on its gripper and places them in the cartons to save space.
© Festo SE & Co. KG
Cork packaging_1
The robot arm sucks in the corks with vacuum suction cups on its gripper and places them in the cartons to save space.
Battery Pack Handling
© Festo SE & Co. KG
2022/05/13
|
Globale
Dalla produzione di celle per batterie al montaggio del motore elettrico
Il numero di veicoli con propulsori elettrici sta crescendo in tutto il mondo, di oltre il 40% ogni anno. Allo ...
Leggi comunicato stampa
Il numero di veicoli con propulsori elettrici sta crescendo in tutto il mondo, di oltre il 40% ogni anno. Allo stesso tempo stanno cambiando i processi di produzione per la catena cinematica elettrificata. Mentre nella produzione automobilistica classica, con motori a combustione, hanno dominato finora i processi di produzione semi-automatici, la produzione di celle per batterie e motori elettrici si sta sviluppando sempre di più in processi di ...