© Festo SE & Co. KG
BionicFlyingFox 1
Despite its wingspan of 228 cm and its overall length of 87 cm, the BionicFlyingFox weighs 580 grams.
© Festo SE & Co. KG
BionicWheelBot 2
The BionicWheelBot in rolling mode with extended propelling legs.
© Festo SE & Co. KG
BionicWheelBot 1
Mechatronic overall system: intricate kinematics based on a natural model.
© Festo SE & Co. KG
SupraTransport_2
Un portapezzo a forma di L si libra sopra una guida magnetica con un ampio spazio vuoto grazie a un magnete permanente sul lato inferiore, stabilizzato dalla tecnologia dei superconduttori.
© Festo SE & Co. KG
SupraTransport_1
Un portapezzo a forma di L si libra sopra una guida magnetica con un ampio spazio vuoto grazie a un magnete permanente sul lato inferiore, stabilizzato dalla tecnologia dei superconduttori.
2018/04/17
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
2020/04/09
|
Globale
Chameleon’s tongue for industrial automation wins design prizes
Grasping workpieces like a chameleon’s tongue – that’s the functional principle of ...
Leggi comunicato stampa
Grasping workpieces like a chameleon’s tongue – that’s the functional principle of Festo’s adaptive shape gripper DHEF. The gripper can thus pick, gather and place objects of many different shapes without any need for manual changeovers. This is why it won renowned distinctions in 2020 including the iF Design Award and the Red Dot Design Award.
© Festo SE & Co. KG
Pinza adattiva
La pinza adattiva DHEF afferra oggetti informi, rotondi e sensibili, come fa la lingua di un camaleonte.
2020/03/12
BionicSoftHand ...
2020/03/17
BionicSoftHand