BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace_1
BionicWorkplace: A human works together with a bionic robotic arm, along with numerous assistance systems and peripheral devices that are conntected and communicate with each other.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraModule 4
Le applicazioni possono essere eseguite in ambienti chiusi con il SupraModule, particolarmente vantaggioso nell'automazione di laboratorio e nella tecnologia medica.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraModule 3
La base è un supporto magnetico con elettronica di controllo e alimentatore integrati.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraModule 2
A seconda delle esigenze, è possibile collegare diversi sistemi al supporto, ad esempio una pinza compatta.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraModule 1
Con il SupraModule, diverse applicazioni possono essere eseguite con lo stesso sistema in posizione flottante e controllate in modalità wireless.
SupraModule
© Festo SE & Co. KG
2021/05/28
|
Globale
SupraModule: Soluzione modulare per l’automazione di processo
Nei settori orientati al futuro, come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia, i requisiti posti ...
Leggi comunicato stampa
Nei settori orientati al futuro, come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia, i requisiti posti alla pulizia e purezza degli impianti di produzione sono molto elevati. Con la tecnologia dei superconduttori, gli oggetti possono essere spostati e manipolati senza contatto, ideale per tali applicazioni. Alla fiera Hannover Messe 2020, Festo presenterà la soluzione SupraModule, che consente il controllo wireless delle funzioni su un ...
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace mit Robotino
The constant automatic feed of material in the BionicWorkplace is ensured by a Robotino®, which autonomously travels back and forth between the stations and safely finds its way by means of a laser scanner. It is loaded by a refined version of the...
SupraSensor
© Festo SE & Co. KG
SupraSensor: misurazione con superconduttività
Il concetto SupraSensor consente di misurare diverse grandezze fisiche, come peso, densità, viscosità o temperatura, utilizzando un sistema di misurazione basato sulla forza.
SupraSensor
© Festo SE & Co. KG
SupraSensor
SupraSensor: misurazione e pesatura contactless con tecnologia a superconduttore.
© Festo SE & Co. KG
BionicSoftArm 2
Il BionicSoftArm come una classica applicazione SCARA con un compito pick-and-place: può lavorare negli spazi più ristretti intorno agli ostacoli.