Nuove prospettive per le ispezioni
Il sistema di elaborazione delle immagini ad alte prestazioni rende molto semplice e intuitiva l'esecuzione di ispezioni da più prospettive o con un ampio campo visivo. Telecamere ad alta risoluzione e un potente controller costituiscono il cuore del sistema. Il software di elaborazione delle immagini fornisce risultati rapidi e affidabili per l'automazione e la tecnologia dei robot.
Con le telecamere USB a velocità e risoluzione elevate, il controller di visione artificiale appositamente progettato e il potente software di elaborazione delle immagini, la telecamera intelligente SBRD apre nuove prospettive nell'automazione e nella tecnologia dei robot. Grazie alle due interfacce della fotocamera, il controller della testa remota senza ventola è adatto per attività multi-camera, dispone di un potente processore dual-core e comunicazione PROFINET. Le fotocamere USB a velocità e risoluzione elevate SBPB, forniscono immagini monocromatiche o a colori con una risoluzione compresa tra 1,3 e 5 megapixel e sono disponibili in un design leggero e compatto.
Risultati di processo affidabili
Il software di elaborazione delle immagini Camera Configuration Studio (CCS) offre risultati rapidi e affidabili. Gli utenti possono configurare programmi di ispezione e definire, registrare e regolare tutti i processi, dalla registrazione delle immagini ai parametri di input e output, e persino simularli sul PC prima di iniziare.
Il software consente di elaborare le immagini in modo stabile, utilizzando l'analisi e gli elenchi invece delle singole immagini. Per raggiungere questo obiettivo, gli utenti semplicemente prendono diversi campioni e li registrano. Possono definire da soli cosa esattamente deve essere analizzato e come farlo. Gli intervalli di tolleranza si basano sui dati dei risultati delle immagini registrate. Sono possibili anche modifiche manuali successive.
Strumento aggiuntivo per soluzioni pick & place
Lo strumento aggiuntivo CCS xRun consente di parametrizzare rapidamente gli strumenti di prova. Con l'aiuto di questo strumento, gli utenti devono configurare le impostazioni solo una volta. Il sistema li applica quindi automaticamente a tutti gli oggetti rilevati. Ciò semplifica lo sviluppo e la manutenzione del programma mantenendo la struttura pulita e ordinata.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.