Portfoglio di automazione Festo AX Controls
L'azienda voraus robotik sta integrando il suo software agnostico, voraus.core, per offrire soluzioni di automazione flessibili all'interno del nuovo ambiente di automazione Festo AX Controls. Grazie al potente ambiente di sviluppo voraus.pioneer, i visitatori di SPS avranno l'opportunità di sperimentare in prima persona la programmazione, la simulazione, il collaudo e l'implementazione di un'applicazione con robot a portale presso lo stand Festo 305 nel padiglione 9.
Le applicazioni in tempo reale possono essere integrate
Festo AX Controls è costituito dal sistema operativo Festo AX OS, dal software di controllo Festo AX Motion, dal software di visualizzazione Festo AX Machine Visualization e dal primo edge controller CEPE. Questo insieme di componenti offre un portfoglio di soluzioni flessibile per affrontare compiti di controllo industriale. Le aree di applicazione spaziano dai tradizionali controllori di movimento a una vasta gamma di funzioni relative al movimento, all'IoT e all'edge computing nell'ambiente industriale, in base alle specifiche esigenze dei clienti. Inoltre, l'ambiente di runtime containerizzato apre nuove opportunità per l'integrazione di software moderni basati su intelligenza artificiale.
Il Festo Edge Controller CEPE rappresenta il primo prodotto sviluppato sulla piattaforma Festo AX Controls. Grazie all'ambiente di runtime containerizzato Festo AX OS, è possibile integrare ed eseguire in parallelo diverse applicazioni software. Questo consente l'operatività simultanea di applicazioni in tempo reale, eseguite in modo ciclico, e di applicazioni non in tempo reale. I dati sono resi disponibili alle applicazioni in modo trasparente e possono essere facilmente parametrizzati dall'utente.
Questa configurazione crea un ambiente favorevole per combinare applicazioni industriali consolidate con le opportunità offerte dalla moderna tecnologia dell'informazione. I moduli applicativi esistenti dell'automazione tradizionale, possono continuare a essere utilizzati e integrati con nuovi metodi software. Inoltre, i componenti già in uso possono essere facilmente integrati attraverso le interfacce aperte della piattaforma software, consentendo una gestione standardizzata e riducendo sia gli sforzi che i rischi. Festo AX Controls OS si basa sulla tecnologia PLCnext di Phoenix Contact.
Piattaforma Festo AX Controls
"Festo AX Controls ci fornisce una piattaforma compatibile con il settore industriale. Le interfacce già esistenti e il software di base integrato ci sollevano da compiti standardizzati, permettendoci di focalizzarci sui benefici per i clienti. Insieme, possiamo garantire un'automazione flessibile e una massima affidabilità senza compromessi," afferma Jens Kotlarski, Amministratore Delegato di voraus robotik.
"Il mercato dell'automazione sta vivendo un cambiamento significativo. Iterazioni rapide dei prodotti, una vasta gamma di varianti, tempi di risposta ridotti e una crescente pressione sui costi rappresentano sfide importanti per le aziende. Per Festo, la collaborazione con software house innovative è cruciale. Lavorare con voraus robotik ci offre l’accesso a un'ampia gamma di know-how e creatività," spiega il Dr. Wolfgang Sperling, Responsabile della business unit Electric Automation di Festo.
Informazioni su voraus robotik GmbH
voraus unisce i metodi dello sviluppo software moderno (IT) con quelli della tecnologia di automazione (OT). Grazie al software di voraus, produttori, aziende industriali e integratori possono creare e implementare soluzioni per qualsiasi applicazione in modo efficiente e sostenibile, con la possibilità di espandere facilmente le funzionalità. Il potente ambiente di sviluppo di voraus consente di dissociare la programmazione dalla disponibilità dell'hardware: il codice di controllo, testato e ottimizzato in simulazione, può essere eseguito direttamente nel sistema reale, garantendo così la massima velocità e un rischio minimo.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.