Presa affidabile senza aria
Azionamento digitale
L'azionamento digitale semplifica la messa in servizio: non è necessario preoccuparsi dei controller esterni.
Grazie alla robusta guida a slitta T-slot, la pinza EHPS può afferrare i pezzi in lavorazione in modo affidabile e con elevata assorbimento di coppia. Il rilevamento diretto della posizione con lo slot T sulla testa di presa indica se il movimento di presa è corretto. Inoltre, è possibile regolare con precisione la forza di presa per pezzi delicati utilizzando un interruttore di bloccaggio con quattro impostazioni.
Un motore a corrente continua senza spazzole, dinamico e potente fornisce alla pinza forze elevate. In caso di interruzione di corrente, la pinza elettrica continua a tenere il pezzo in lavorazione tramite la funzione di bloccaggio automatico dell'unità di ingranaggi, mentre l'unità di rilascio libero previene l'incastramento. L'azionamento tramite due pin per apertura/chiusura significa che la pinza si muove solo quando viene inviato un segnale; il movimento incontrollato viene evitato.
Diagnostica con IO-Link®
L'installazione è semplice anche grazie all'elettronica integrata che consente una connessione diretta al controllore tramite una spina M12. La EHPS è disponibile anche con IO-Link® come opzione. L'interfaccia di comunicazione offre quindi funzioni diagnostiche e opzioni di manutenzione predittiva, modalità di presa memorizzabili per ottimizzare i tempi del cilindro e indicazione di posizione integrata e virtuale (apprendibile).
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.