![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/web_images/Festo_LifeTech_0.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-07-27T05:41:26Z&sp=r&sig=uXpQxlklodt3KuwI8%2B%2Fsg4djtwTPXZDdorJya%2FY2P9E%3D&itok=q9Y2KnN2)
Soluzioni pronte per l'installazione per il lab-on-a-chip
Negli studi medici, i dispositivi analitici mobili dotati della tecnologia "lab-on-a-chip" consentono test rapidi per identificare gli agenti patogeni in caso di malattie batteriche o virali. Per alleggerire il carico dei produttori di questi dispositivi per la diagnostica in vitro, Festo offre soluzioni di automazione pronte per l'installazione, inclusa la progettazione specifica per il cliente.
Festo offre una gamma di cilindri, valvole e sensori in miniatura, adatti per unità da banco, utilizzate per condurre analisi mediche su cartucce formato cartolina (lab-on-a-chip). Ancora più importanti, tuttavia, sono le soluzioni personalizzate pronte per l'installazione che Festo sviluppa in progetti di ingegneria collaborativa con i clienti.
Focus sulle competenze chiave
Le soluzioni pronte per l'installazione sono moduli compatti e salvaspazio che hanno interfacce chiare, per una facile integrazione, e quindi offrono un time-to-market ridotto per i clienti. I produttori e gli sviluppatori di tali unità da banco, possono quindi concentrarsi sulle loro competenze chiave. Per automatizzare i processi di analisi su cartucce formato cartolina, possono fare affidamento sulla pluriennale esperienza nell'automazione degli ingegneri e degli sviluppatori di Festo.
Oltre a canali e serbatoi per prodotti chimici, le cartucce contengono un'area per l'applicazione, ad esempio, di una goccia da un campione di sangue. Il processo di analisi inizia quando la cartuccia viene inserita nel dispositivo. I cilindri in miniatura utilizzano l'aria compressa per attivare i serbatoi con i prodotti chimici. Le membrane vengono premute sulle cartucce e le sostanze chimiche si fanno strada attraverso i canali al momento giusto (usando le forze capillari), reagendo con il sangue. I risultati dell'analisi vengono letti alla fine del processo di analisi in più fasi.
Portafoglio completo di automazione
I cilindri miniaturizzati EG ed EGZ forniscono la tecnologia di azionamento per gli spazi più piccoli. Le valvole miniaturizzate VOVK, MHA1, VEMC e VEMP possono controllare un gran numero di canali ravvicinati. I sensori miniaturizzati SPTE vengono utilizzati per il monitoraggio della pressione. I regolatori di pressione proporzionale VEAB, con tecnologia piezo, completano il portafoglio di automazione Festo per la diagnostica in vitro.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,65 miliardi di euro nel 2023. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.