Ontgassen en afdichten zijn kernprocessen bij de productie van batterijcellen die direct volgen op het eerste contact van de batterijcellen met elektrische spanning. De batterijcellen worden doorboord met lansen en het vormgas dat tijdens het contact ontstaat, wordt afgezogen. Voor het hanteren en doorboren van de batterijcellen worden pneumatische en elektrische aandrijvingen van Festo gebruikt. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/06/01 | Wereldwijd Betrouwbaar ontgassen bij de productie van ... Ontgassen en afdichten zijn kernprocessen bij de productie van batterijcellen die direct volgen op ... Persbericht lezen
The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Global Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Persbericht lezen
Naar verwachting zal het aantal voertuigen met elektrische aandrijving tot 2030 wereldwijd met ongeveer 30% per jaar toenemen. Tegelijkertijd veranderen de productieprocessen voor de geëlektrificeerde aandrijflijn. Terwijl semi-geautomatiseerde productieprocessen de traditionele autofabricage met verbrandingsmotoren tot nu toe domineerden, ontwikkelt de productie van batterijcellen en elektromotoren zich steeds meer tot volledig geautomatiseerde productieprocessen. Als toonaangevende fabrikant van automatiseringstechnologie heeft Festo... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Wereldwijd Alles onder controle, van batterijcellen tot ... Naar verwachting zal het aantal voertuigen met elektrische aandrijving tot 2030 wereldwijd met ... Persbericht lezen
Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for recycling in 2030. This inevitably raises the question of sustainability, as batteries are energy storage devices made from critical raw materials. Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for dismantling and recycling or separating the materials. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Wereldwijd Automated processes for battery recycling Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for ... Persbericht lezen
2026/05/29 | Global De batterijbeurs Europa 2026 Bezoek Festo op de beurs in Stuttgart in hal 3 op stand E10 Persberichten (4) Afbeeldingen (16) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/04/24 | Wereldwijd Interpack 2026 7. tot 13 mei 2026, Messe Düsseldorf Persberichten (7) Afbeeldingen (16) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/04/21 | Wereldwijd Hannover Messe 2026 Automatisering voor een wereld in beweging. Persberichten (6) Afbeeldingen (17) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/03/23 | Wereldwijd LogiMAT 2026 24. - 26 maart 2026, Messe Stuttgart. U bent van harte uitgenodigd om de Festo stand te bezoeken: Hal 3, Stand 3D29. Persberichten (3) Afbeeldingen (5) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG