© Festo SE & Co. KG
Synchron - modular DNA factory
With this system 40,000 DNA samples from plants can be extracted fully automatically per day.
© Sens
2023/11/08
|
Wereldwijd, Duitsland
Ensuring the right pressure
Higher demands on throughput and precision – this is only possible with more automation in laboratory ...
Persbericht lezen
Higher demands on throughput and precision – this is only possible with more automation in laboratory technology. Sensapex already equips more than 800 customers worldwide with high-precision micromanipulators, microscopes, and pressure controllers – from neuroscience research to in vitro fertilization (IVF) – to name only a few application examples. To work successfully the pressure controllers from Sensapex rely on the decentralized ...
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - PGVA-2 pressure and vacuum generator from Festo
For Sensapex, an important component for delivering well controlled and reliable application of pressure is the decentralized pressure and vacuum generator PGVA-2 from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - VEAB proportional pressure regulator from Festo
Sensapex uses up to eight piezo-based proportional pressure regulators VEAB from Festo in their uMc pressure controllers.
© Sensapex
Sensapex - Mika Niemi
Mika Niemi, General Manager of Sensapex
© Sens
Sensapex - complete system
A complete solution for higher throughput and accuracy in lab automation – including microscopes and pressure controllers from Sensapex as well as the pressure and vacuum generator PGVA-2 from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - uMc pressure controllers
Higher throughput and accuracy: lab automation with uMc pressure controllers from Sensapex relying on piezo-based pressure regulators VEAB from Festo.
© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Wereldwijd
Supersnelle doorvoer van monsters
Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben aan een hoge ...
Persbericht lezen
Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben aan een hoge doorvoer van monsters. Zelfs met hooggekwalificeerd laboratoriumpersoneel is het niet meer mogelijk om aan deze vraag te voldoen. Laboratoriumprocessen konden niet langer om de automatisering heen. Daarom heeft het Nederlandse bedrijf MolGen de Pureprep TTR ontwikkeld die 320 patiëntmonsters per uur kan prepareren voor verdere ...
© Festo SE & Co. KG
DHOE pipetteerkop
Met een open pipetteersysteem met de DHOE-pipetteerkop kunnen voor het eenvoudige vloeistoftransport de belangrijkste pipetteerfuncties naar wens worden ingesteld en flexibel worden uitgebreid – het systeem is ook compatibel met de grootste...