© Festo SE & Co. KG
04.09.2024
|
Irland, Großbritannien
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
© Festo SE & Co. KG
06.06.2024
|
Global
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds aus Kunststoff (Bonded Manifolds), um Herstellern von ...
Pressemitteilung lesen
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds aus Kunststoff (Bonded Manifolds), um Herstellern von Medizin- und Laborgeräten Lösungen aus einer Hand anbieten zu können. Dafür übernimmt Festo die Produktionsanlagen und -prozesse für die Herstellung dieser komplexen Kunststoff-Verteilerblöcke von dem in diesem Bereich führenden Unternehmen Carville.
© Festo SE & Co. KG
Multilayer-Manifold
Multilayer-Manifolds für Hersteller von Medizin- und Laborgeräte: Diese bietet Festo in Zukunft in Kombination mit mediengetrennten Ventilen aus einer Hand an.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Schwebespalt
Die magnetischen Kräfte zwischen dem Supraleiter und dem Träger, auf dem die Behälter transportiert werden, erlaubt Schwebehöhen von 10 Millimetern und mehr.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Befüllen
Zwei Dosierköpfe VTOE befüllen den Behälter mit Flüssigkeit.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Öffnen des Schraubverschlusses
Ein kompaktes Drehgreifmodul EHMD öffnet den Schraubverschluss des Behälters.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Einfahren in den Reinraum
Das berührungslos arbeitende Schwebemodul von SupraMotion fährt den Gefriertrockenbehälter in einen symbolisierten Reinraum.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024
SupraMotion 2024: Öffnen, Schließen, Befüllen und Wiegen im Reinraum
© Festo SE & Co. KG
Ventilblock
Ventilblock mit mediengetrennten Magnetventilen VYKA von Festo: die hohe Dichtigkeit und der geringe Energieverlust des Ventilsystems erhöhen die Effizienz der Maschine.