自动化技术革命
正如智能手机十年前颠覆了移动通信市场,Festo Motion Terminal(数字控制终端)也将颠覆自动化技术。因为只需一种硬件,所以新的功能集成方法配合软件APP将简化整个价值链。在低调外表和经典的Festo 产品设计元素之下,基于最先进信息技术进行了技术完善。
真正的工业 4.0
压电技术、集成的行程和压力传感器以及运动APP控制功能为机械制造商和工厂建造商开创了全新的前景。Festo数字控制终端融合了机械元件、电子元件和软件,将一款气动产品转变成了真正的工业4.0元件,实现柔性生产。通过APP可更改参数,从而变更气动功能,可自适应新的规格尺寸。集成的智能传感器用于控制、诊断,可自我学习,不需要其它额外元件。
运动控制APP
Festo数字控制终端上市时,通过运动控制APP可实现10种功能:从最基本的修改换向阀功能到节能运动、从比例控制到不同的运动曲线。而最为特别之处在于,所有这些功能都是用相同的阀岛硬件实现的。得益于通过APP快速激活新功能,机器开发商可开发基本型的机器,再按自己客户的要求,选择相关的APP赋予机器不同的功能和特性。更多APP正在开发中。
因为从外部无从得知内部的阀在执行哪些功能,所以通过软件分配功能既可以防止篡改,又能保护专业知识。而且维护工作也得到简化,不再需要冗长的备件和易损件清单。
本质节能
特别开发的运动控制APP以及泄漏诊断功能在工作时可实现节能。不过,最初用于比例阀的节能压电技术也有了用武之地。
用“可选择压力水平”和“ECO模式”APP可灵活地对耗气量进行针对性调节。使用“可选择压力水平”APP时,数字化选定的压力可将气动力限制在应用所需的水平之下。用“ECO模式”APP时,终端位置只要不需要下压力和保持力,耗气量就会被降到所需的最低水平。依据应用场合的不同,与常规工作方式相比,最多可节能70%。
降低成本和复杂性
与当前的解决方案相比,Festo数字控制终端能以更低的成本实现快速、大输出力的运动以及泄漏诊断。例如,Festo数字控制终端的一个控制器最多可控制8个运动,与电气解决方案相比,所需的控制器更少。从而也降低了能耗,所需的安装空间最多可减少65%。
从技术层面作比较,采用Festo数字控制终端的解决方案,一个就能胜任8种应用,实实在在的高性价比选择。不需要阀、减压阀和压力传感器这三种元件组合,只需要一种技术,一种阀。
欲了解更多关于2017/2018 国际市场产品上市信息,请访问www.festo.com/motionterminal