自动化技术如何助力智能包装?
此次展会,Festo将展示涵盖贴标、装箱、码垛、开箱、热收缩膜包装、膜缠绕等包装行业主要工艺段的柔性生产和最新数字化产品和解决方案。
柔性解决方案,实现最大灵活性
市场发展速度越来越快,如何才能跟上脚步?客户需求个性化程度越来越高,如何才能满足他们?产品生命周期越来越短,如何适应这种趋势?要解决这些难题,我们需要能为生产过程提供最大灵活性和最高效率的解决方案。现在这已经通过多滑块运输系统 (Multi-Carrier-System) 成为现实。
这是生产工程师一直期待的:按下按钮就能轻松转换形式的运输系统。由 Festo 和 Siemens 联合开发的多滑块运输系统MCS®可以根据用户需求自由配置,它具有无与伦比的灵活性,结合其它创新抓取解决方案可用于各类包装生产线。该创新系统可在一条生产线上连续生产不同版式的包装。一键轻触便可通过软件选择版式设置。得益于可自由定位的运输滑块,用户可直接在 MCS®上设置不同的箱盒尺寸、箱盒数目以及相应的产品数量。多滑块运输系统运动时最高速度可达 3 m/s,加速度也十分可观,能达到 40m/s2— 无运动冲击而且精准!它可以在任何位置启动和停止。而且,它能和当前流程顺畅地进行同步。这套灵活多变的运输系统还有很多其他优点,例如:所需的设置时间短、近乎无缝的形式变更以及因为耐磨而使维护成本得到缩减等。
特殊规格、促销改量、不同的区域包装等等,更换包装规格的理由有很多,有时一天之内有好几次。采用传统运输系统时,要更换不同规格常常需要耗时重新配置,可能造成很长一段时间停机无法生产。采用多滑块运输系统,可以实现一台机器多种包装规格,一条线上不间断运输和搬运不同的包装量,无需机械方式重新配置:一键就可实现转换规格和批量大于 1,最大限度减少停机时间,确保生产率最大化以及机器利用率最优化。
数字化解决方案,让包装更精准高效
Festo数字控制终端VTEM的出现,第一次正式地将物联网与数字化的转型变革,真正落实到了传统气动技术领域。作为世界上首个气动自动化平台,VTEM融合了机械元件、电子元件和软件,具备了模块化、智能化、多功能化、集成化、网络化、信息化等特性,简化了硬件设施,执行器复杂动作可依靠软件实现,高柔性化场合通过APP控制,使得一款气动产品真正面向智能制造与工业4.0。
得益于创新的压电技术、运动控制软件等巧妙设计,VTEM适用于电子、汽车、食品包装、过程处理以及关注智能控制和提高能源效率的新兴行业,能够满足未来高度灵活和自适应的气动自动化控制要求。
市场上大小不一的商品都有着精致又便捷的包装,而要把他们在同一台包装机里包装起来则是个难题!这对包装机切换规格的灵活和精度提出了极高要求,一款由博世包装科技推出的搭载了Festo 数字控制终端VTEM 的 Sigpack VPF 平袋包装机便应运而生。TA是全球首创的可自由调节大小的小袋包装机,有了TA,食品生产商便可根据市场状况调整生产。得益于VTEM模块化的理念,这款包装机可以根据产量和平袋大小在2-12队列间自由调整,并通过分散式配量系统,让每条队列都有自己的配量腔和产品库存,其灵活性不言而喻。同时VTEM一键单独调节每条队列的强大功能,大大减少了阀片和外围元件的数量,让包装工作简单高效。作为革命性的数字化气动技术,VTEM让Sigpack VPF“功力大增”:只需这一种硬件就能覆盖包装机需要的所有功能。VTEM的应用程序可实现 50 种元件的功能,机器操作员能实时收到每台机器、整条线或各个过程的状态信息,因此可避免出现代价昂贵的停机时间,提高机器的利用率。
智能包装重要推手,无缝升级通讯构架
以提升客户设备数字化程度为己任,Festo模块化控制系统CPX-E为设备打造坚实的数字化基础。作为抓取技术的中央控制系统,CPX-E系统可在不更换生产线的前提下实现无缝升级,让设备之间顺畅“沟通”。
CPX-E着眼于现场元件的数据通讯和搬运应用需求,集成了丰富的数据接口和强大的运动控制功能,是一款高性能的自动化控制系统。CPX-E采用了模块化设计,丰富的各类模块可以根据现场需求进行灵活配置和调整。取决于不同组合,CPX-E可配置为纯粹的远程I/O系统,通过IO-Link通讯控制Festo阀岛,超高的性价比之选。另外,也可以作为运动控制器,搭配驱动器和电机,控制门架系统进行搬运、涂胶、码垛等等复杂运动。Festo提供的全方位软件支持也将极大地简化编程过程,帮助用户轻松实现自动化控制,提高产线效率。
此外,费斯托还将展示适用于包装行业各个工艺段的系列产品和应用。包括导向气缸DFM、伺服驱动和伺服电机CMMT/EMMT、电磁阀VUVG-L、阀岛VTUG、小型滑台气缸DGST、无杆气缸DLGF、真空发生器OVEL、电缸ELGA等Festo最新数字化产品和解决方案。