2025/02/27
|
比利时, 荷兰
Vermeerdering rozetplanten automatiseren met ventieleiland VTUX
Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van Aventec, tilt ...
阅读新闻稿
Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van Aventec, tilt de techniek naar een hoger niveau. Met Festo als partner implementeert hij de nieuwste technieken en innovaties. En het VTUX ventieleiland is hier precies goed voor.
Aventec 5
Het bijzondere aan de ventieleiland VTUX is dat hij geschikt is voor zowel decentrale als centrale inrichting van machines. Bij Aventec is deze controle gedecentraliseerd.
Aventec 4
Dit resulteert in optimale stekken. Deze worden vervolgens op maat gesneden door een robot...
Aventec 3
Elke stek wordt in een houder gehangen en naar een van de verwerkingscellen getransporteerd. Daar worden ze gepositioneerd voor het visionsysteem waar ze 1800 rondgedraaid worden om er een 3D-scan van te maken.
Aventec 2
“We besparen manuren, dus de aanschafwaarde is heel snel terugverdiend.” John Van de Ven, Oprichter Aventec
Aventec 1
Vermeerdering rozetplanten automatiseren met ventieleiland VTUX
© Festo SE & Co. KG
2024/09/04
|
爱尔兰, 英国
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
阅读新闻稿
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
© Festo SE & Co. KG
Valve block
Valve block with media-separated solenoid valves VYKA from Festo: the high tightness and low energy loss of the valve system increase the efficiency of the machine.
© Festo SE & Co. KG
2024/04/24
|
全球
Pneumatics Makes a Technological Leap with Piezo
Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new ...
阅读新闻稿
Controlled Pneumatics is the revolutionary compressed air technology from Festo that is opening up new perspectives for pneumatics. Thanks to this technology, the pressure control of the compact proportional valve terminal VTEP is extremely sensitive, down to less than 1 mbar. This is perfect for applications such as wafer polishing or patch clamping in life science. In addition, Controlled Pneumatics uses high-precision piezo valves to reduce ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - use in patch clamping
With the VTEP, it is possible to implement applications such as patch clamping human cells using pressure and vacuum.