This content was translated automatically.

图像
所有者
Festo SE & Co. KG
ID: 5199

包装机械如何变得更加可持续和高效

Festo 电气自动化系统为 IWK 的泡罩包装机提供支持
对于 IWK 的吸塑包装机而言,可持续发展不仅仅是口头上说说而已:CABLIblue 870 卡对卡吸塑系统采用可回收包装材料,能耗低,速度快,符合人体工程学原理,被证明是真正的潮流引领者。Festo 电气自动化技术的使用大大提高了这一应用的可持续性和效率。

IWK Verpackungstechnik GmbH 总部位于卡尔斯鲁厄附近的 Stutensee,隶属于 ATS 集团,在全球 65 个生产基地拥有超过 7500 名员工,是世界领先的包装机械制造商之一,专门生产软管灌装机和装盒系统。公司通过 CABLIblue 870 支持客户实现其循环经济目标。它可以为医疗技术、药品、化妆品、DIY 手工艺品和非食品行业加工大包装量的坚固包装--采用可回收的纸板制成,完全不含塑料。

使用步进电机,速度更快

在效率方面,CABLIblue 870 无可匹敌:它的包装速度为每分钟 22 次,比行业平均水平快 10%。该机器还通过持续使用 Festo EMMS-ST 步进电机实现了这一目标,该电机可实现叠加运动。步进电机还将噪音水平降低到 72 dbA 以下,并降低了整台机器的能耗。因此,它们确保了更高的能效并减少了碳足迹。

Festo 的 OVEM 真空发生器也有助于提高效率:它们集成了整个真空系统的节气和监控功能,以减少停机时间(状态监控)。用于顶出成品泡罩包装的真空夹具是装有 Festo EGC 和 ELCC 电动轴的处理系统的一部分。Festo 的 EMMS-ST 步进电机也在此提供支持,将抓取和装载区域的料仓移向机器操作员进行装载。这改善了人体工程学,减轻了机器操作员的负担。

泰国的国际合作

"CABLIblue 870 的大部分开发和装配工作都是在我们的泰国工厂完成的。与 Festo 的合作令人印象深刻的是,我们可以轻松采购到必要的安装部件",IWK 市场营销与交流副总裁 Wolfgang Konrad 解释说。

"Konrad 说:"对于我们在泰国的开发人员来说,费斯托的数字工程工具就像在德国一样易于使用,而且与费斯托在泰国的项目工程师的联系也很顺利。Konrad 说道,"即使 Festo 组件在泰国无法立即供货,只需一个电话,组件很快就能在泰国找到。Konrad 将与 Festo 的合作与 IWK 客户(主要品牌制造商)之间的关系进行了比较:"品牌制造商让我们尽早参与包装创意的开发,以便共同设计与机器兼容的包装。这种信任程度也是我们与开发合作伙伴 Festo 之间关系的特点"。

Festo 在 Interpack 展览会:6 号展厅 A10 展台

IWK 在 Interpack:15 号展厅 C20 展台

关于费斯托:

费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2025年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20600名员工,实现销售额33.3亿欧元。每年约8%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。

IWK 的 EMMS-ST 步进电机
封盖卡盒上的步进电机即将封盖
IWK 的搬运
采用电动 EGC 和 ELCC 轴进行搬运,确保可靠地取出成品泡罩包装。
沃尔夫冈-康拉德,IWK
"费斯托步进电机降低了整台机器的能耗"。Wolfgang Konrad,IWK 营销和通信副总裁