对于 IWK 的吸塑包装机而言,可持续发展不仅仅是口头上说说而已:CABLIblue 870 卡对卡吸塑系统采用可回收包装材料,能耗低,速度快,符合人体工程学原理,被证明是真正的潮流引领者。Festo 电气自动化技术的使用大大提高了这一应用的可持续性和效率。 阅读新闻稿 图像 Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | 全球 包装机械如何变得更加可持续和高效 对于 IWK 的吸塑包装机而言,可持续发展不仅仅是口头上说说而已:CABLIblue 870 卡对卡吸塑系统采用可回收包装材料,能耗低,速度快,符合人体工程学原理,被证明是真正的潮流引领者。Festo ... 阅读新闻稿
创新的导轨技术、高刚性和导轨承载能力,可在相同的安装空间内承受更大的载荷 - 这些都是费斯托新型 ELGD 轴系列的特点。此外,强大的驱动元件可提供高进给力和加速度,从而缩短循环时间并延长使用寿命。不锈钢盖板外部无摩擦,不会产生任何颗粒。因此,轴系列驱动装置非常适合在洁净室中使用。 阅读新闻稿 图像 Festo SE & Co. KG 2026/04/19 | 全球 精确、动态 创新的导轨技术、高刚性和导轨承载能力,可在相同的安装空间内承受更大的载荷 - 这些都是费斯托新型 ELGD 轴系列的特点。此外,强大的驱动元件可提供高进给力和加速度,从而缩短循环时间并延长使用寿命 ... 阅读新闻稿
世界领先的自动化技术制造商之一 Festo 将于 2026 年 4 月 1 日全面收购瑞士 Burg 的 Eichenberger Gewinde AG 公司。今后,这家瑞士公司将以 "Festo Gewindetriebe AG "的名称运营。 阅读新闻稿 图像 Festo SE & Co. KG 2026/03/31 | 全球 Eichenberger 成为 Festo 世界领先的自动化技术制造商之一 Festo 将于 2026 年 4 月 1 日全面收购瑞士 Burg 的 Eichenberger Gewinde AG 公司。今后,这家瑞士公司将以 "Festo ... 阅读新闻稿
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space - these are the features of the new ELGD axis family from Festo. In addition, powerful drive elements offer high feed forces and accelerations for shorter cycle times, a long service life and less downtime. A stainless steel cover strip is friction-free on the outside and does not allow any particles to form there. This makes the drives in the axis family ideal for use in cleanrooms. 阅读新闻稿 图像 Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Global Precise and dynamic Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same ... 阅读新闻稿
2026/05/29 | 全球 2026 年欧洲电池展 欢迎莅临斯图加特博览会 3 号展厅 E10 展台参观 Festo。 新闻稿 (4) 图像 (16) 查看新闻稿资料 图像 Festo SE & Co. KG
2025/02/10 | Global LogiMAT March 11 - 13, 2025. Stuttgart Trade Fair Centre. You are cordially invited to visit the Festo Booth in hall 3, stand ... 新闻稿 (4) 图像 (10) 查看新闻稿资料 图像 Festo SE & Co. KG
2024/11/07 | Global SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... 新闻稿 (7) 图像 (11) 查看新闻稿资料 图像 Festo SE & Co. KG