This content was translated automatically.

图像
Eichenberger mit Ameise
所有者
Festo SE & Co. KG
ID: 5185

Eichenberger 成为 Festo

瑞士螺杆传动制造商成为自动化制造商的完整组成部分
世界领先的自动化技术制造商之一 Festo 将于 2026 年 4 月 1 日全面收购瑞士 Burg 的 Eichenberger Gewinde AG 公司。今后,这家瑞士公司将以 "Festo Gewindetriebe AG "的名称运营。

完全整合的目的是加强滚珠丝杠传动专业技术的战略基础,并扩大产品范围,尤其是电气自动化产品。"Festo 电气自动化业务部主管 Wolfgang Sperling 博士强调说:"Festo 的电动执行器已经采用了 Eichenberger 的优质导螺杆。

安装空间小,效率高

许多电器制造商都信赖 Eichenberger。滚珠丝杠能够很好地满足这种大批量生产的要求:安装空间小,效率高,使用寿命长。这些特点使电子和小型部件生产以及生命科学领域的客户信服。

今后,全球螺杆传动装置的销售将通过 Festo 现有的销售渠道进行。对客户而言,整合意味着更广泛的产品组合和全球服务的简化。Eichenberger 的物流将逐步并入 Festo 的全球物流中心。瑞士生产基地将专注于开发和生产定制的螺杆传动装置。整合和更名后,Eichenberger Gewinde AG 的前任总经理 Hansruedi Hager 将继续担任 Festo Gewindetriebe AG 的总经理。

更多无缝自动化...

随着螺杆驱动的完全集成,Festo 现在能够更好地实现其无缝自动化的目标。从电气自动化和气动技术到流体技术和终身学习,这一方法涵盖了工业驱动技术的无缝组合。从硬件和软件(包括人工智能)到技术教育和培训,一切都相互配合。

关于费斯托:

费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2025年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20600名员工,实现销售额33.3亿欧元。每年约8%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。

费斯托螺杆驱动装置
Festo 螺旋升降机安装空间小、效率高、使用寿命长:这些特点对电子、小型部件生产和生命科学领域的客户尤其具有吸引力。
Wolfgang Sperling 博士
电气自动化业务部负责人
汉斯鲁迪-哈格
Festo Gewindetriebe AG 董事总经理