Peter Potters, Productmanager bij Festo, legt uit hoe kunstmatige intelligentie (AI) een positieve impact heeft op machinebesturing. Read press release Image Festo SE & Co. KG 2025/10/28 | Belgium Netherlands Voorspelbaarheid: De troef van AI voor ... Peter Potters, Productmanager bij Festo, legt uit hoe kunstmatige intelligentie (AI) een positieve ... Read press release
Festo’s AX Smartenance software is improving the maintenance of seven Herrenknecht tunnel boring machines, which are being used to construct the High Speed Two (HS2) rail link between London and the Midlands. Read press release Image Festo S.E. & Co. KG 2025/09/01 | Belgium Ireland Netherlands United Kingdom Festo AX Smartenance software improves maintenance ... Festo’s AX Smartenance software is improving the maintenance of seven Herrenknecht tunnel boring ... Read press release
Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die de producten van verschillende fabrikanten met elkaar laat communiceren? In dit geval de servo-oplossingen van Festo met de cobots van Universal Robots. Olmia Robotics is die leverancier, die het ontzorgen tot hoofddoel heeft gemaakt. Read press release Image Festo S.E. & Co. KG 2025/06/23 | Belgium Netherlands Componenten integreren in cobotprogrammatuur Als je als leverancier wilt ontzorgen, van a tot z, hoe fijn is het dan als er een interface is die ... Read press release
Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van Aventec, tilt de techniek naar een hoger niveau. Met Festo als partner implementeert hij de nieuwste technieken en innovaties. En het VTUX ventieleiland is hier precies goed voor. Read press release Image Festo S.E. & Co. KG 2025/02/27 | Belgium Netherlands Vermeerdering rozetplanten automatiseren met ... Rozen stekken met behulp van een robot is al langer mogelijk. Maar John van de Ven, oprichter van ... Read press release
Two global players, one shared success story: In 2026, Festo will once again be Bosch’s Preferred Supplier for automation products in the “Pneumatic Components” category. This also makes Festo the first point of contact for new machine and plant projects. Bosch has relied on Festo for the eleventh consecutive year since 2015. Read press release Image Festo SE & Co. KG 07/17/2026 | Global Festo Once Again Named Bosch’s Preferred Supplier Two global players, one shared success story: In 2026, Festo will once again be Bosch’s Preferred ... Read press release
Degassing and sealing are core processes in battery cell production that directly follow the initial contacting of the battery cells with electrical voltage. The battery cells are pierced with lances and the forming gas produced during contacting is extracted. Pneumatic and electric actuators from Festo are used to handle and pierce the battery cells. Read press release Image Festo SE & Co. KG 06/01/2026 | Global Reliable degassing in battery cell production Degassing and sealing are core processes in battery cell production that directly follow the initial ... Read press release
Manual disassembly of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Read press release Image Festo SE & Co. KG 05/29/2026 | Global Automated dismantling of electric batteries Manual disassembly of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Read press release
The number of vehicles with electric drives worldwide is forecast to grow by around 30% per year until 2030. At the same time, the production processes for the electrified powertrain are changing. While semi-automated production processes have dominated traditional automotive manufacturing with combustion engines up to now, the manufacture of battery cells and electric motors is increasingly developing into fully automated production processes. As a leading manufacturer of automation technology, Festo has the right solutions for this along the... Read press release Image Festo SE & Co. KG 05/29/2026 | Global Everything under control from battery cells to ... The number of vehicles with electric drives worldwide is forecast to grow by around 30% per year ... Read press release
05/29/2026 | Global The Battery Show Europe 2026 Visit Festo at the Stuttgart trade fair in hall 3 at stand E10 Press Releases (4) Images (16) View press kit Image Festo SE & Co. KG
04/24/2026 | Global Interpack 2026 7. until May 13, 2026, Messe Düsseldorf Press Releases (7) Images (16) View press kit Image Festo SE & Co. KG
04/17/2026 | Global Hannover Messe 2026 20. to 24. April 2026 – Welcome to Festo in Hall 13, Stand C17. Press Releases (6) Images (17) View press kit Image Festo SE & Co. KG
03/23/2026 | Global LogiMAT 2026 24. - March 26, 2026, Messe Stuttgart. You are cordially invited to visit the Festo stand: Hall 3, Stand 3D29. Press Releases (3) Images (5) View press kit Image Festo SE & Co. KG