Bild
Eigentümer
Festo SE & Co. KG
ID: 3844

Schnell geliefert – einfach montiert

Leicht einstellbares Drossel-Rückschlagventil VFOE von Festo
Mit dem VFOE regeln Maschinen- und Anlagenbauer die Geschwindigkeit pneumatischer Zylinder in ihren Maschinen und Anlagen ganz nach eigenen Wünschen und Vorstellungen. Dieses kompakte Drossel-Rückschlagventil aus dem Kernprogramm von Festo erweist sich als preisgünstige Lösung für Standardanwendungen.

Das manuell einstellbare Drossel-Rückschlagventil VFOE von Festo als Zu- und Abluft-Variante ermöglicht, die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit der Kolbenstange eines pneumatischen Antriebs frei einzustellen. Dank optimierter Fertigung lassen sich mit dem Drossel-Rückschlagventil Standardanforderungen kostenoptimiert umsetzen.

 

Die Einstellung des Ventils ist sicher und kinderleicht – in drei Schritten ist alles erledigt. Der Betätigungsknopf in verschiedenen Farben ermöglicht einfach und schnell die Auswahl der benötigten Drosselung – sei es Eingangs- oder Ausgangsluft. Die Ausrichtung der Schlauchabgangsrichtung ist durch einfaches Drehen der Kopfpartie im Handumdrehen erledigt. Die manuelle Einstellung erfolgt mit einem Drehknopf mit Arretierung. Damit verstellt man den Strömungs-Querschnitt im Strömungskanal.

 

Das Festo Kernprogramm

Das Kernprogramm von Festo ist in weltweit verteilten Service-Centern immer auf Lager vorrätig. Nach nur wenigen Klicks im Online-Shop von Festo ist das bestellte Drossel-Rückschlagventil VFOE in kürzester Zeit ab Werk versandbereit. Für Anwender ist es ein Leichtes, die Produkte des Kernprogramms im Katalog und Online-Shop aufzufinden: Diese sind mit einem blauen Stern gekennzeichnet. Die gängigsten Varianten sind in Sammelboxen von 20 oder 50 Einheiten erhältlich.

Über Festo

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

VFOE Drossel-Rückschlagventil
Kaum dicker als ein Schlauch – das Drossel-Rückschlagventil VFOE.
Kontaktperson
Christopher
Haug
Downloads