Neue Perspektiven bei Inspektionen
Das leistungsfähige Bildverarbeitungssystem macht Inspektionen aus mehreren Perspektiven oder Prüfungen in großen Bildfeldern problemlos möglich – für Anwender ganz einfach und intuitiv. Hochauflösende Kameras und ein leistungsstarker Controller sind dabei das Herzstück des Systems. Die passende Bildverarbeitungs-Software liefert schnelle und prozesssichere Resultate für Automation und Robotik.
Mit den schnellen, hochauflösenden USB-Kameras, dem speziell konzipierten Machine Vision Controller und der leistungsstarken Bildverarbeitungssoftware eröffnet die Smart Camera SBRD neue Perspektiven für Automation und Robotik. Dank zweier Kameraschnittstellen eignet sich der lüfterlose Remote Head Controller für Multi-Kamera-Aufgaben und arbeitet mit einem leistungsstarken Dual Core Prozessor und Profinet-Kommunikation. Die Bilder dafür liefern die schnellen und hochauflösenden USB-Kameras SBPB in Farbe und monochrom mit 1,3 bis 5 Megapixel in leichter und kompakter Bauform.
Prozesssichere Ergebnisse
Die Bildbearbeitungssoftware Camera Configuration Studio (CCS) liefert schnelle und prozesssichere Ergebnisse. Hier können Anwender Prüfprogramme festlegen und sämtliche Vorgänge – von der Bildaufnahme bis hin zu den Ein- und Ausgabeparametern – definieren, protokollieren, anpassen, ja sogar vorab auf dem PC simulieren.
Die Software ermöglicht eine besonders prozessstabile Bildverarbeitung durch eine Bildauswertung mittels Bildlisten anstatt mit Einzelbildern. Dazu führen die Nutzer der Kamera einfach unterschiedliche Musterteile vor und zeichnen diese auf. Dabei definiert man selbst, was genau und wie genau zu prüfen ist. Die Toleranzbereiche ergeben sich aus den Ergebnisdaten der aufgezeichneten Bilder. Auch sind manuelle Änderungen im Nachhinein möglich.
Zusatztool für Pick-and-Place-Lösungen
Das Zusatztool CCS xRun ermöglicht die schnelle Parametrierung von Prüfwerkzeugen. Mit seiner Hilfe müssen Anwender die Einstellungen nur einmal durchführen. Das System wendet diese automatisch auf alle gefundenen Objekte an. Gut um die Programmerstellung und Pflege zu erleichtern und den Programmaufbau übersichtlich zu gestalten.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von ca. 3,65 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.