Kompakt, präzise und zuverlässig
Immer mehr Proben müssen in immer kürzerer Zeit untersucht werden. Die Labore stehen nicht erst seit März unter Druck. Zuverlässige und schnelle Automatisierungssysteme von Festo sind die Lösung.
Aktuell werden die Testergebnisse auf Covid-19 schwer ersehnt, die Wartezeit bei den gängigen PCR-Tests beträgt momentan bis zu einer Woche. Jedoch sind Probenergebnisse manchmal auch fehlerhaft, der Grund? Die Prozesse in Laboren werden nach wie vor überwiegend von Menschen durchgeführt. Zweifel über die Korrektheit der Ergebnisse sorgen für Unwohlsein. Hier sind zuverlässige und schnelle Automatisierungslösungen gefragt.
Highlights auf der COMPAMED 2020
Ein Highlight auf der diesjährigen COMPAMED sind Einbaufertige Lösungen für die In-Vitro-Diagnostik im Bereich Point of Care Testing (POCT). In der Arztpraxis erlauben kompakte Analysegeräte schnelle Tests zum Nachweis der Erregerart bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten sowie anderer bakterieller oder viraler Erkrankungen. Genau für diese Gerätetypen bietet Festo einbaufertige Automatisierungslösungen inklusive kundenspezifischem Engineering.
Bislang einzigartig auf dem Markt ist das kompakte Drehgreifmodul EHMD, das sowohl Probenfläschchen greifen als auch drehen kann. Problemlos öffnet es kleinste Probengefäße mit bis zu 15 Milliliter Inhalt.
Mit dem VYKA kam ein mediengetrenntes Magnetventil zum exakten Dispensieren von Flüssigkeiten oder Steuern von Flüssigkeitsströmen in Kanalplatten neu auf den Markt. Ein stromgesteuerter Magnet ermöglicht hochpräzises und zuverlässiges Arbeiten. Die Medientrennung gewährleistet höchste Ansprüche an Sicherheit und chemische Resistenz. Für höhere Durchflüsse wird das VYKB eingesetzt.
Komponenten und Subsysteme für Laborprozesse und Medizingeräte
Neben Standardkomponenten entwickelt der Geschäftsbereich LifeTech – in Boston, einem bedeutenden Hotspot des Life Science Marktes – eigene Komponenten mit neuen Technologien speziell für Laborprozesse und Medizingeräte. Bei der Entwicklung der maßgeschneiderten Automatisierungslösungen für seine Kunden verfolgt Festo den Ansatz, bereits in der frühesten Planungsphase gemeinsam mit dem Kunden Engineering-Konzepte zu erarbeiten.
Produktangebot für die Laborautomation
Festo entwickelt intelligente, geprüfte Subsysteme zur Automatisierung von Flüssigkeits- und Probenhandhabung.
Im Fokus stehen:
- Zuführen und Identifizieren von Probengefäßen
- Öffnen und Schließen von Probengefäßen
- Zuführen und Entnahme von Flüssigkeiten und Feststoffen
Zum Einsatz kommen sowohl elektrische als auch pneumatische Antriebe mit Motoren, Controllern, Proben- und Flüssigkeits-Handlingsysteme, sowie Greifer, Sensoren und Kamerasysteme.
Produktangebot für die Medizintechnik
In der Medizintechnik entwickelt Festo Produkte und Subsysteme für medizintechnische Geräte.
Im Fokus stehen die effiziente Regelung und Steuerung von medizinischen Gasen wie:
- Durchflussregelung mit kleinsten Ventilen für Beatmungs- und Narkosegeräte
- Pneumatische Integrationslösungen für chirurgische Geräte
- Regelung von Fluiden in Dentalstationen