80 % mehr Produktivität im 3D-Druck
„Unser Ziel ist es, mit unseren Maschinen für die additive Fertigung den hohen Reifegrad von ...
Pressemitteilung lesen
„Unser Ziel ist es, mit unseren Maschinen für die additive Fertigung den hohen Reifegrad von CNC-Maschinen zu erreichen“, erklärt Dr. Vino Suntharakumaran, Geschäftsführer bei der DMG MORI Additive GmbH. Mit der LASERTEC 30 DUAL SLM kommt das Unternehmen diesem Ziel sehr nahe, steigert sie doch die Produktivität schon um 80 %. Als Entwicklungspartner hat man sich Festo ins Boot geholt. Mit einer einbaufertigen ...