Automatización de la eliminación del polvo en la impresión 3D
La fabricación aditiva se encuentra a las puertas de una edad de oro: los expertos del sector ...
Leer nota de prensa
La fabricación aditiva se encuentra a las puertas de una edad de oro: los expertos del sector pronostican un crecimiento anual del 24 % hasta el año 2024. La automatización de los procesos de impresión 3D ofrece un potencial de crecimiento adicional, por ejemplo para la alimentación de las piezas o la eliminación del polvo. Solukon es el líder mundial de los proveedores de soluciones para el ...