© Festo SE & Co. KG
04.09.2024
|
Irland, Großbritannien
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Schwebespalt
Die magnetischen Kräfte zwischen dem Supraleiter und dem Träger, auf dem die Behälter transportiert werden, erlaubt Schwebehöhen von 10 Millimetern und mehr.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Befüllen
Zwei Dosierköpfe VTOE befüllen den Behälter mit Flüssigkeit.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Öffnen des Schraubverschlusses
Ein kompaktes Drehgreifmodul EHMD öffnet den Schraubverschluss des Behälters.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Einfahren in den Reinraum
Das berührungslos arbeitende Schwebemodul von SupraMotion fährt den Gefriertrockenbehälter in einen symbolisierten Reinraum.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024
SupraMotion 2024: Öffnen, Schließen, Befüllen und Wiegen im Reinraum
© Festo SE & Co. KG
19.04.2024
|
Global
Supraleiter-Technologie: Berührungslos arbeiten im Labor der Zukunft
Die Supraleiter-Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal ...
Pressemitteilung lesen
Die Supraleiter-Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal für High-Tech-Branchen wie Laborautomation oder Biotechnologie. Auf der Hannover Messe zeigt Festo ein Konzept zum voll automatisierten Befüllen und Wiegen von Gefriertrockenbehältern im Reinraum. Dank SupraMotion-Schwebemodulen und Produkten aus dem Festo Automatisierungs-Portfolio für Laboranwendungen lassen sich damit ...
© Festo SE & Co. KG
02.02.2024
|
Global
Pneumatik macht Technologiesprung mit Piezo
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue ...
Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue Perspektiven verleiht. Mit dieser Technologie erreicht die kompakte Proportional-Ventilinsel VTEP eine äußerst sensible Druckregelung bis unter 1 mbar – ideal für Einsatzfelder wie das Polieren von Wafern oder Patch-Clamp-Anwendungen in Life Science. Darüber hinaus senkt Controlled Pneumatics mit hochpräzisen ...
© Festo SE & Co. KG
08.11.2023
|
Global, Deutschland
Massendurchflussregler – lautlos, schnell und günstig
  Für die Gasversorgung von Bioreaktoren und Fermentern oder zur Dosierung von Schutzgasen – ...
Pressemitteilung lesen
  Für die Gasversorgung von Bioreaktoren und Fermentern oder zur Dosierung von Schutzgasen – der Massendurchflussregler VEMD von Festo liefert höchste Regeldynamik und kostet deutlich weniger als vergleichbare Lösungen für die Regelung von Luft, Sauerstoff und inerten Gasen.
© Festo SE & Co. KG
VEMD Proportional-Durchflussregelventil
Lautlos, dynamisch und günstig: Das Proportional-Durchflussregelventil VEMD ist ein Massendurchflussregler, der optimal für den Einsatz in den Life Sciences, der Nahrungsmittelproduktion oder der Biotechnologie ist.