© Festo SE & Co. KG
2024/09/04
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
Leggi comunicato stampa
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Gap di levitazione
Le forze magnetiche tra il superconduttore e il supporto su cui vengono trasportati i contenitori consentono altezze di levitazione di 10 millimetri e oltre.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: riempimento
Due teste dosatrici VTOE riempiono il contenitore con del liquido.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: decapatura
Un modulo rotante di presa EHMD apre il tappo a vite del contenitore.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: ingresso nella camera bianca
Il modulo di levitazione senza contatto di SupraMotion sposta il contenitore di liofilizzazione in una camera bianca simbolica.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024
SupraMotion 2024: apertura, chiusura, riempimento e pesatura nella camera bianca.
© Festo SE & Co. KG
2024/04/23
|
Globale
Tecnologia dei superconduttori: lavoro senza contatto nel laboratorio del futuro
La tecnologia dei superconduttori consente il movimento e la manipolazione senza contatto degli oggetti, ideale ...
Leggi comunicato stampa
La tecnologia dei superconduttori consente il movimento e la manipolazione senza contatto degli oggetti, ideale per settori ad alta tecnologia come l'automazione di laboratorio o la biotecnologia. Alla fiera di Hannover, Festo presenta un concetto per il riempimento e la pesatura completamente automatizzati dei contenitori di liofilizzazione nelle camere bianche. Grazie ai moduli di levitazione SupraMotion e ai prodotti di automazione Festo per ...
© Festo SE & Co. KG
2024/04/24
|
Globale
Balzo tecnologico per la pneumatica grazie al piezo
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta ...
Leggi comunicato stampa
La Pneumatica Controllata è la rivoluzionaria tecnologia dell'aria compressa con cui Festo sta aprendo nuove prospettive per la pneumatica. Con questa tecnologia, ad esempio, la compatta unità di valvole proporzionale VTEP raggiunge un controllo di pressione estremamente sensibile, fino a meno di 1 mbar, ideale per applicazioni come la lucidatura di wafer nella produzione di chip o applicazioni di patch clamp nel life science. ...
© Festo SE & Co. KG
2024/05/06
|
Globale, Germania
Regolatore di portata proporzionale silenzioso, rapido ed economico
I dispositivi portatili per la ventilazione respiratoria, i bioreattori o la dosatura di gas inerti si basano ...
Leggi comunicato stampa
I dispositivi portatili per la ventilazione respiratoria, i bioreattori o la dosatura di gas inerti si basano tutti sulla massima dinamica di controllo. Il regolatore di portata proporzionale VEMD di Festo offre proprio questa caratteristica. Inoltre, il costo è notevolmente ridotto rispetto alle soluzioni comparabili per il controllo dell'aria, dell'ossigeno e dei gas inerti.
© Festo SE & Co. KG
Valvola di controllo proporzionale VEMD
La valvola di controllo proporzionale VEMD, è un regolatore di flusso di massa silenzioso, dinamico ed economico, ideale per l'utilizzo nel settore Life Science, nella produzione alimentare o nella biotecnologia.