© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Batterietester EOLT
Vollautomatische 100%-Prüfung von Batteriezellen: mit dem EOLT-Batterietester von HAHN Automation Group
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - EHPS electric standard gripper from Festo
The electric parallel gripper EHPS from Festo also contributes to the flexibility of the Elematic 3001 WAH case packer by reliably adapting the gripping force to sensitive workpieces.
© Festo SE & Co. KG
28.02.2024
|
Global
Standardisierung vorteilhaft für alle Verpackungslinien
Standardisierung ist ein Erfolgsrezept für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen ...
Pressemitteilung lesen
Standardisierung ist ein Erfolgsrezept für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Verpackungsmaschinenherstellern und Automatisierungsspezialisten. Dies zeigt sich an der strategischen Partnerschaft von Syntegon und Festo. Dank dieser Kooperation gelang es Syntegon, Prozesse zu vereinfachen und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie und der Lieferkettenkrise besser zu bewältigen.
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Ventilinsel MPA
Die im Sepion Coater 175 standardmäßig verwendete MPA-Ventilinsel von Festo mit integrierten Proportionalventilen übernimmt entscheidende Funktionen: Unter anderem sorgt sie für die die korrekte Form des Sprühstrahls und die optimale Zerstäubung...
© Festo SE & Co. KG
Festo Servopressenbaukasten bei Syntegon
In der RMA von Syntegon ist der Servopressenbaukasten YJKP im Einsatz, der auch Teil der Festo Automatisierungsplattform ist. Der Servopressenbaukasten ist ein vorkonfiguriertes Baukastensystem aus Software, Steuerung und elektrischen...
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - RMA (Range Manual Assembly) Pilotanlage
Die RMA (Range Manual Assembly) Pilotanlage von Syntegon ist eine hochflexible Montagestation für Autoinjektoren, Pens, Nadelschutzsysteme und weitere Medizinprodukte (Medical Devices).
© Syntegon
Syntegon - Sepion Coater
Die Sepion Coater-Baureihe mit Trommelgrößen von 175 bis 1000 Liter dient zur Film- und Zuckerbeschichtung von Tabletten.
© Festo SE & Co. KG
24.04.2023
|
Global
Geschwindigkeitsrausch beim Probendurchsatz
Wenn die Corona-Pandemie eines gelehrt hat, dann ist es die große Nachfrage der Labore nach hohem ...
Pressemitteilung lesen
Wenn die Corona-Pandemie eines gelehrt hat, dann ist es die große Nachfrage der Labore nach hohem Probendurchsatz. Die Erfüllung dieser Nachfrage ist selbst mit hoch qualifiziertem Laborpersonal nicht mehr zu schaffen. Laborprozesse kamen um Automatisierung nicht mehr herum. Daher hat das niederländische Unternehmen MolGen den PurePrep TTR entwickelt, der 320 Patientenproben pro Stunde für die molekulare Weiterverarbeitung ...