© Festo SE & Co. KG
06.06.2024
|
Global
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds aus Kunststoff (Bonded Manifolds), um Herstellern von ...
Pressemitteilung lesen
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds aus Kunststoff (Bonded Manifolds), um Herstellern von Medizin- und Laborgeräten Lösungen aus einer Hand anbieten zu können. Dafür übernimmt Festo die Produktionsanlagen und -prozesse für die Herstellung dieser komplexen Kunststoff-Verteilerblöcke von dem in diesem Bereich führenden Unternehmen Carville.
© Festo SE & Co. KG
Multilayer-Manifold
Multilayer-Manifolds für Hersteller von Medizin- und Laborgeräte: Diese bietet Festo in Zukunft in Kombination mit mediengetrennten Ventilen aus einer Hand an.
31.05.2024
|
Deutschland
Jetzt noch mehr hochwertige elektrische Automatisierungstechnik
Festo stärkt sein Händlernetz mit einem neuen leistungsstarken Partner an seiner Seite. Das ...
Pressemitteilung lesen
Festo stärkt sein Händlernetz mit einem neuen leistungsstarken Partner an seiner Seite. Das Unternehmen Dr. Baus wird aus Viernheim zentral das große Netz zertifizierter Handelspartner von Festo erweitern und den Maschinen- und Anlagenbau vor allem mit elektrischer, aber auch mit Prozessautomation sowie pneumatischer Automatisierungstechnik von Festo zuverlässig beliefern.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Schwebespalt
Die magnetischen Kräfte zwischen dem Supraleiter und dem Träger, auf dem die Behälter transportiert werden, erlaubt Schwebehöhen von 10 Millimetern und mehr.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Befüllen
Zwei Dosierköpfe VTOE befüllen den Behälter mit Flüssigkeit.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Öffnen des Schraubverschlusses
Ein kompaktes Drehgreifmodul EHMD öffnet den Schraubverschluss des Behälters.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024: Einfahren in den Reinraum
Das berührungslos arbeitende Schwebemodul von SupraMotion fährt den Gefriertrockenbehälter in einen symbolisierten Reinraum.
© Festo SE & Co. KG
Festo SupraMotion 2024
SupraMotion 2024: Öffnen, Schließen, Befüllen und Wiegen im Reinraum
© Festo SE & Co. KG
19.04.2024
|
Global
Supraleiter-Technologie: Berührungslos arbeiten im Labor der Zukunft
Die Supraleiter-Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal ...
Pressemitteilung lesen
Die Supraleiter-Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal für High-Tech-Branchen wie Laborautomation oder Biotechnologie. Auf der Hannover Messe zeigt Festo ein Konzept zum voll automatisierten Befüllen und Wiegen von Gefriertrockenbehältern im Reinraum. Dank SupraMotion-Schwebemodulen und Produkten aus dem Festo Automatisierungs-Portfolio für Laboranwendungen lassen sich damit ...
© Festo SE & Co. KG
02.02.2024
|
Global
Pneumatik macht Technologiesprung mit Piezo
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue ...
Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue Perspektiven verleiht. Mit dieser Technologie erreicht die kompakte Proportional-Ventilinsel VTEP eine äußerst sensible Druckregelung bis unter 1 mbar – ideal für Einsatzfelder wie das Polieren von Wafern oder Patch-Clamp-Anwendungen in Life Science. Darüber hinaus senkt Controlled Pneumatics mit hochpräzisen ...