Aventec 5
Het bijzondere aan de ventieleiland VTUX is dat hij geschikt is voor zowel decentrale als centrale inrichting van machines. Bij Aventec is deze controle gedecentraliseerd.
Aventec 4
Dit resulteert in optimale stekken. Deze worden vervolgens op maat gesneden door een robot...
Aventec 3
Elke stek wordt in een houder gehangen en naar een van de verwerkingscellen getransporteerd. Daar worden ze gepositioneerd voor het visionsysteem waar ze 1800 rondgedraaid worden om er een 3D-scan van te maken.
Aventec 2
“We besparen manuren, dus de aanschafwaarde is heel snel terugverdiend.” John Van de Ven, Oprichter Aventec
Aventec 1
Vermeerdering rozetplanten automatiseren met ventieleiland VTUX
© Festo SE & Co. KG
24.02.2025
|
Kanada, USA
Festo Enhanced Its Popular VEMD Mass Flow Controller
Festo has expanded the capabilities of its popular VEMD mass flow controller to maintain the unit’s cost ...
Pressemitteilung lesen
Festo has expanded the capabilities of its popular VEMD mass flow controller to maintain the unit’s cost competitiveness while improving connectivity, control dynamics, and flow range. The VEMD controller is applied in the medical laboratory, pharmaceutical, biotechnology, chemical, and food industries to automate the flow control of Oxygen, Nitrogen, Argon, CO2, and air. It is also used in 3D printing applications where inert gas protects ...
© Festo SE & Co. KG
VEMD
The enhanced VEMD mass flow controller automates the flow control of O2, N2, CO2, and air.
© Festo SE & Co. KG
18.02.2025
|
Global
Die Festo Incredible Machine feiert auf der Hannover Messe Premiere
Zum 100-jährigen Firmenjubiläum konstruiert der Automatisierungsspezialist Festo eine ...
Pressemitteilung lesen
Zum 100-jährigen Firmenjubiläum konstruiert der Automatisierungsspezialist Festo eine außergewöhnliche Maschine, die erstmals auf der Hannover Messe präsentiert wird. Nach dem Prinzip einer Rube-Goldberg-Maschine stellt sie kein spezifisches Produkt her, sondern erzählt die Geschichte der Bewegung in der Automatisierungstechnik, die das Familienunternehmen maßgeblich beeinflusst hat.
© Festo SE & Co. KG
Festo Incredible Machine - Schmetterling
Ein kleiner Impuls, wie der Flügelschlag eines Schmetterlings, kann Großes bewirken: die Festo Incredible Machine zum 100-jährigen Jubiläum.
© Festo SE & Co. KG
Festo Incredible Machine - Skizze
Skizze der Festo Incredible Machine zum 100-jährigen Jubiläum