© Festo SE & Co. KG
DGTZ Doppelkolbenzylinder
Der vielseitige Doppelkolbenzylinder DGTZ mit vier Montage-, drei Nutzlastbefestigungs- und zwei Sensorbefestigungsflächen.
© Festo SE & Co. KG
01.10.2020
|
Global
Luftlos sicher greifen
Der elektrische Standardgreifer EHPS von Festo ist das elektrische Pendant zum pneumatischen Standardgreifer ...
Pressemitteilung lesen
Der elektrische Standardgreifer EHPS von Festo ist das elektrische Pendant zum pneumatischen Standardgreifer DHPS. Der EHPS kommt überall da zum Einsatz, wo keine Pneumatik zugelassen ist. Das Konzept des elektrischen Standardgreifers ist auf Einfachheit und geringe Komplexität ausgelegt – die gesamte Elektronik ist im Greifer integriert, so dass ein externer Motorcontroller nicht notwendig ist.
© Festo SE & Co. KG
EHPS Elektrischer Standardgreifer
Die elektrische Parallelgreifervariante EHPS-…-LK mit integriertem Speicher für diverse Lernfunktionen.
© Festo SE & Co. KG
DSNU-S Rundzylinder
Der Rundzylinder DSNU-S-…: Die schlankere und kürzere Variante seines normierten Bruders DSNU.
© Festo SE & Co. KG
CECC Controller
IO-Link Master mit CECC-Steuerung: Mit der Kompakt-steuerung CECC mit vier IO-Link Master-Ports lässt sich eine Anlage kompetent und konsequent dezentralisieren.
© Festo SE & Co. KG
IO Link Pyramide
IO-Link: Mit Controllern, Ventilinseln, Proportionalventilen und Sensoren bietet Festo ein durchgängiges Angebot an IO-Link-fähiger Automatisierungstechnik.
Deutsch translation unavailable for Festo Introduces a Piezo-Based Control Valve for Ventilators and Portable Oxygen Devices .
© Festo SE & Co. KG
Nereda-Zyklus
Die Nereda-Technologie basiert auf einem einfachen 3-stufigen zyklischen Betrieb, der in einem oder mehreren Nereda-Reaktoren stattfindet.