Mueve fácilmente cargas pesadas con dos dedos
El kit de compensadores servoneumáticos YHBP de Festo es cada vez más flexible gracias a los incrementos de masas y longitudes de carrera. También se reduce el esfuerzo de instalación: Sus componentes de control están ahora disponibles como una solución lista para instalar, premontada en el armario de control o en una placa de montaje.
Gracias a los compensadores, los empleados de montaje y logística pueden levantar y mover fácilmente cargas pesadas con sólo dos dedos, con detección automática del peso y seguridad hasta el nivel de rendimiento d, adecuado para las industrias de la automoción y el embalaje o para la manipulación de productos de línea blanca. El perfeccionamiento del kit de compensadores YHBP de Festo permite ahora manipular masas pequeñas de 25 kg, así como cargas pesadas de hasta 999 kg. Las longitudes de carrera ampliadas de hasta 1990 mm garantizan columnas de elevación más largas.
Solución lista para instalar de un solo proveedor
Mediante el configurador, los componentes de control del kit de equilibrado pueden pedirse premontados y probados en su funcionamiento a un único proveedor, completamente listos para su instalación en el armario de control o en una placa de montaje. Esto reduce significativamente el esfuerzo de instalación y cableado. También se dispone de una interfaz Modbus para la comunicación con el sistema de control superior. Así, los valores reales y los mensajes de servicio pueden visualizarse en un controlador de nivel superior, por ejemplo.
En lo que respecta a la configuración, los usuarios solo deben seleccionar el nivel de prestaciones de seguridad requerido (b o d) y definir la carrera y el diámetro del cilindro de trabajo. Todo esto resulta de lo más sencillo con el configurador https://www.festo.com/YHBP-configuration.
El sistema detecta el peso de la carga y ajusta automáticamente la fuerza de compensación, y lo hace incluso cuando las masas se añaden o se retiran en suspensión Para ello, los procesos de producción son especialmente flexibles con una gran cantidad de variantes. El manejo es sencillísimo gracias a un intuitivo sistema de control mediante una empuñadura ergonómica de accionamiento neumático.
La solución de accionamiento servoneumática preconfeccionada consta de un cilindro neumático normalizado, un sistema de medición de recorrido, una unidad de válvula del compensador, una empuñadura de accionamiento neumático y un controlador para el control del compensador. Para la puesta en funcionamiento y diagnosis, se preinstala en el controlador un software para el compensador con visualización web basada en navegador. De manera opcional para aplicaciones de seguridad, se incluyen en el set una interfaz de sensor y un relé de seguridad con función de supervisión de la velocidad.
Siempre sobre seguro
La ergonomía sería incompleta sin la seguridad de las máquinas. Con la variante de seguridad de la solución de accionamiento, se alcanza el nivel de prestaciones d mediante la supervisión en dos canales de la velocidad y la desconexión de la energía. Esto garantiza siempre la seguridad en caso de que algún componente sea defectuoso. De igual modo, las caídas de tensión o de presión repentinas no provocan movimientos peligrosos.
Cinemáticas y aplicaciones
El sistema de accionamiento resulta versátil y flexible: es idóneo para el montaje y la instalación a posteriori en todas las cinemáticas de compensadores habituales como, por ejemplo, en una columna elevadora o en una cinemática paralela, ya esté montada en vertical o colgada.
En la industria automovilística, los sistemas de compensador permiten mover y ajustar con precisión componentes pesados, por ejemplo, en el montaje de amortiguadores, motores, salpicaderos, neumáticos, parabrisas, puertas y asientos. También llevan a cabo la carga y el transporte de depósitos pesados, recipientes y mercancías en las industria alimentaria o en la electrónica. En la industria del envasado, estos sistemas se centran en el transporte de rollos de papel y láminas y en la carga automatizada, así como en el seguimiento de palés. Aplicaciones similares se encuentran en la construcción general de máquinas e instalaciones, en la ingeniería de dispositivos y en la tecnología de electrodomésticos, calefacciones y sistemas de climatización.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.800 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.810 millones de euros en 2022. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.