Desde la fabricación de celdas de batería hasta el montaje del motor eléctrico      
      
        El stock de vehículos con accionamiento eléctrico crece anualmente más de un 40 % en ...      
      Leer nota de prensa
     
    
      El stock de vehículos con accionamiento eléctrico crece anualmente más de un 40 % en todo el mundo. Al mismo tiempo se transforman los procesos de producción de la cadena cinemática eléctrica. Los métodos de producción semiautomáticos propios de la fabricación clásica de automóviles con motor de combustión, ceden el paso a los procesos completamente ...